POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3041

Mitsubishi Electric lance sa nouvelle gamme d'ascenseurs NEXIEZ-S

Nouveaux modèles pour les bâtiments de faible et moyenne hauteur sur les marchés étrangers

Version PDF (PDF:184.8KB)

TOKYO, 3 août 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement le 4 août de NEXIEZ-S, une nouvelle gamme d'ascenseurs de la série NEXIEZ, destinée aux bureaux et bâtiments résidentiels allant jusqu'à 10 étages, en particulier au Moyen-Orient et en Europe. Des ventes annuelles de 1 000 unités sont prévues d'ici la fin de l'exercice en mars 2018.

Les cabines NEXIEZ-S ont une capacité de charge de 320 à 450 kg (quatre à six personnes) et parcourent jusqu'à 60 mètres par minute. Les prix seront disponibles sur devis.

Ascenseurs NEXIEZ-S de Mitsubishi Electric

Principales caractéristiques de la gamme NEXIEZ-S

1)
Le design compact et la structure simplifiée réduisent les délais d'installation
-Une nouvelle machine de traction compacte et plate adaptée pour quatre à six passagers dans des bâtiments de faible hauteur
-Le positionnement de la machine de traction à l'intérieur de la cage d'ascenseur économise de l'espace, en supprimant notamment la nécessité d'avoir un local technique sur le toit du bâtiment
-La structure simplifiée permet de réduire les délais entre la vente et l'installation
2)
Des économies d'énergie avec un moteur magnétique permanent, etc.
-La machine de traction sans engrenage utilise un moteur magnétique permanent pour réduire la consommation d'énergie
-Les LED en option dans le plafond des cabines réduisent la consommation d'énergie lumineuse d'environ 60 % par rapport à l'éclairage fluorescent classique
3)
Des designs de cabine adaptés aux différents styles architecturaux et décors de bâtiments
-Le design simple se marie parfaitement à différents designs architecturaux et décors de bâtiment du monde entier
-Une « paroi de combinaison » supplémentaire, combinée à des plaques d'acier peint et d'acier inoxydable à finition brossée, offre une large gamme d'options de décor de cabine
-L'éclairage disposé de façon à se refléter sur les parois de la cabine crée une impression d'espace à l'intérieur de la cabine

    Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

    Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.