POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3066

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe une technologie de réalité augmentée en 3D pour les inspections

Les lunettes intelligentes de RA contribuent à réduire la charge de travail et à garantir la précision des données

Version PDF (PDF:398.5KB)

TOKYO, 7 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'une technologie d'assistance à l'entretien faisant appel à la réalité augmentée (RA) et qui s'appuie sur un modèle tridimensionnel. Elle permet au technicien portant ces lunettes intelligentes de vérifier l'ordre de l'inspection sur un écran de RA, puis de consigner les résultats en les dictant. Cette technologie contribue à réduire la charge de travail et à éviter les erreurs de saisie, car les informations peuvent être saisies vocalement, même dans des environnements bruyants. Le système devrait être utilisé dans de nombreuses tâches d'entretien, telles que l'inspection des stations d'épuration des eaux et des systèmes électriques des bâtiments.

Le nouveau système de RA de Mitsubishi Electric réalise des inspections intuitives

Comparaison avec la technologie traditionnelle
  Nouvelle technologie Technologie traditionnelle
Fonctionnement Écran de RA basé sur un modèle tridimensionnel Écran de RA bidimensionnel
Reconnaissance vocale utilisant l'apprentissage profond Reconnaissance vocale utilisant un simple modèle statistique
(modèle de Markov caché)
Performances Positionnement de l'objet avec une marge d'erreur maximale de 1,2 cm à 60 cm Positionnement de l'objet avec une marge d'erreur maximale de 4,0 cm à 60 cm
95 % de précision à 85 dbA max. 90 % de précision à 85 dbA max.

Caractéristiques

1)
Des inspections précises et intuitives pour une charge de travail réduite
Le nouveau système résout deux problèmes majeurs. Tout d'abord, les systèmes de RA traditionnels utilisant l'imagerie bidimensionnelle nécessitent un grand nombre d'images pour des inspections à grande échelle. Ensuite, une imagerie de RA précise implique des calculs complexes pour déterminer l'angle et la position en cas de différences prononcées entre la vue de la caméra du technicien et les images superposées de la base de données.
La nouvelle technologie de Mitsubishi Electric fait appel à un modèle tridimensionnel créé sans difficulté en scannant les objets à l'aide d'une tablette PC équipée d'une caméra RGB-D. Une opération continue permet de créer le modèle tridimensionnel et indique la procédure de contrôle liée aux objets. En outre, une imagerie de RA précise est rendue possible en calculant l'angle et la position à l'aide d'un modèle tridimensionnel qui remplace les images bidimensionnelles. De plus, le contenu affiché de la procédure de contrôle varie en fonction de la distance entre le technicien et l'élément superposé.
2)
Une saisie vocale précise sur un formulaire affiché en RA et qui réduit le double contrôle
Les résultats de l'inspection sont dictés sur un formulaire affiché en RA. Le technicien peut ainsi vérifier la précision des entrées tout en continuant à porter les lunettes intelligentes. En outre, le système invite l'utilisateur à répéter toute information ambiguë ou incomplète. De plus, la technologie de reconnaissance automatique de la parole assure une grande précision grâce à l'utilisation de modèles acoustiques d'apprentissage profond qui ajustent les différents niveaux sonores, et ce même dans les environnements bruyants et instables.