POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3090

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va lancer un photodiode pulsée d'avalanche (APD-ROSA) capable de supporter des transmissions optiques de 100 Gb/s

Ce petit dispositif à faible consommation d'énergie prend en charge des équipements de transmission 100 Gbit/s très longue distance.

Version PDF (PDF:163.8KB)

TOKYO, 15 mars 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que les livraisons d'un sous-ensemble optique récepteur (ROSA) à photodiode à avalanche (PDA) capable de supporter des transmissions optiques de 100 Gbit/s commenceront à compter du 1er juin. Ce nouveau ROSA, qui comprend quatre PDA haute sensibilité intégrées à un démultiplexeur optique compact, prend en charge les transmissions très longue distance, offre une très faible consommation d'énergie et permet de réduire les dimensions des émetteurs-récepteurs Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP28).

Le dispositif sera présenté du 21 au 23 mars à l'occasion de l'édition 2017 de l'Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC), qui se tiendra à Los Angeles, en Californie.

ROSA à PDA 100 Gbit/s intégré compact (FU-302RPA)

Conçu pour répondre au besoin croissant d'installer des équipements de communication dans des espaces de plus en plus restreints, le nouveau ROSA à PDA de Mitsubishi Electric présente l'un des encombrements les plus réduits du marché. Il est également capable d'effectuer des transmissions à une distance de 40 km, permettant ainsi de réduire les dimensions des équipements de communication de 100 Gbit/s et de développer les réseaux de transmission optique de 100 Gbit/s haut débit.

Caractéristiques du produit

1)
Le ROSA à PDA prend en charge les transmissions optiques 100 Gbit/s jusqu'à une distance de 40 km
- PDA haute sensibilité avec large bande passante grâce à une structure de puce optimale
- Possibilité d'assurer les transmissions à une distance de 40 km sans besoin d'intégrer un amplificateur optique à l'émetteur-receveur optique
- Idéal pour les transmissions à longue distance, comme entre les centres de données
2)
Conforme aux spécifications communes des futurs émetteurs-récepteurs optiques
- Conçu selon les spécifications QSFP28 de la prochaine génération d'émetteurs-récepteurs optiques de faible encombrement, comme la PDA dépourvue d'amplificateur optique et dotée d'un démultiplexeur optique optimisé
3)
Consommation d'énergie parmi la plus basse du marché
- Un amplificateur de transimpédance pour les signaux de PDA contribue à limiter la consommation d'énergie à 0,4 W (valeur type), l'une des plus faibles valeurs nominales du marché.

Planning des ventes

Produit Modèle Caractéristiques Date de lancement
ROSA à PDA 100 Gbit/s
intégré compact
FU-302RPA - PDA avec longueur d'onde de 1,3 μm
- Prise LC
1er juin 2017

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.