Appréciez un plat préparé sain au bureau polonais Mitsubishi Electric Europe B.V. – Filiale en Pologne

Décembre 2017

Magdalena Kopalińska travaille au service comptabilité en tant que spécialiste du contrôle des crédits dans la filiale polonaise du groupe Mitsubishi Electric Europe. Elle doit être très consciencieuse pendant toute sa journée de travail. C'est pourquoi elle apprécie tant la détente de la pause de midi à la cantine avec ses collègues.

Magda commande habituellement des plats préparés qu'elle mange à la cantine. Le menu proposé est très varié : des pizzas aux burgers sans oublier des options très saines. Ce midi, elle a pris un des repas préparés surgelés vendus à son bureau. Le vendredi, les employés prennent souvent une pizza ou un burger : un avant-goût du week-end, en quelque sorte. Cependant, de nombreux employés ont tendance à choisir des repas sains comme ceux que Magda choisit le mercredi. Certains de ses collègues préparent leurs repas à la maison et les emportent ensuite au travail.

« Nous disposons d'une cantine partagée dans notre bureau de Balice. Nous pouvons ainsi rejoindre des personnes qui travaillent dans d'autres parties du bâtiment et manger ensemble », explique-t-elle. Grâce à la cantine, Magda peut discuter avec ses collègues de leur travail et de leurs passions. Elle partage parfois ses souvenirs de vacances ou aborde avec ses collègues un sujet qui l'intéresse. À la cantine, l'atmosphère est amicale et détendue. Les employés se racontent des blagues, rient aux éclats et rechargent leur téléphone avant de se remettre au travail. « Notre cantine accueille également souvent des festivités telles que fêtes d'anniversaire, annonces de mariage, baptême et promotions. Nous y chantons « Joyeux anniversaire », y exprimons nos vœux ou nos félicitations, et partageons ensemble des gâteaux ou des confiseries », indique Magda.


Pour plus d'informations