Eléonore Geissler est une artiste de 27 ans. Son travail se situe entre la scénographie et la vidéo basée sur des techniques de dessin d’animation. Elle a effectué un double cursus aux Beaux Arts de Paris, ainsi qu’à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs en section Image imprimée.

Eléonore obtient en 2016 le soutient de Mitsubishi Electric pour partir au Japon afin de réaliser une enquête artistique sur l’imaginaire collectif au Japon et le rapport aux technologies émergentes. Cette recherche prendra suite dans un échange universitaire de 6 mois à Séoul dans le département de Robotique de la SNU. Elle y remporte avec son équipe de cinq ingénieurs, le premier prix du concept pour le Robot Groo.

En juin 2018 elle est diplômée de l’Ensad avec les félicitations du jury. Elle travaille à présent en tant que scénographe indépendante pour la maison Hermès et développe un travail de vidéaste représenté par Hutong Production.

En parallèle, elle vient de créer avec Elie Michel* un studio de création de jeux vidéo « Eye & Thumb ». En réunissant leurs formations respectives d’animation, d’informatique et de scénographie, ils souhaitent proposer une série de jeux vidéo sur mesure, produit en fonction d’une demande spécifique.

* Elie Michel est un artiste chercheur de 25 ans. Il a tout d’abord étudié l’Informatique à l’Ecole Normale Supérieure, puis a réuni cette théorie avec sa pratique de la création visuelle en suivant le cursus Art et Technologie de l’Image à l’Université Paris 8. Réunissant des expériences internationales à la fois en recherche scientifique, dans l’industrie des effets spéciaux et autour du jeux vidéo, Elie exploite dans sa pratique artistique la multiplicité des médiums numériques.
Son travail, en vidéo mapping interactif notamment a été primé, et il n’hésite pas à pousser le développement de ses outils jusque dans le cadre sa thèse à venir.

Eléonore Geissler
Née à Paris en 1992
Scénographe et vidéaste
A créé le studio de création de jeux vidéo Eye & Thumb avec Elie Michel
(open new window)https://www.eleonoregeissler.com/
Instagram : @eleozore