Jeunes Talents

Joffrey Mongin

Joffrey Mongin est né à Paris. Très tôt attiré par l’art, il découvre et se passionne pour la couture qui devient ainsi son moyen d’expression. C’est parallèlement à des études en communication qu’il apprend en autodidacte le fonctionnement d’une machine à coudre. Puis en allant à la rencontre de retoucheurs, de tailleurs et de fabricants, il acquiert avec témérité le début d’une technicité.

Après des études de stylisme et de coupe au Studio Mod’Art International à Paris diplômé Majorde promotion, il remporte le Prix HEC dans la catégorie Luxe Talent, puis est repéré par la Maison Givenchy qu’il intègre au prêt-à-porter. Rapidement, les expériences se multiplient : Chanel, Lanvin, Nina Ricci, lui permettant d’adopter une haute exigence et une vision de la profession à long terme.

Poussé par son indépendance de créatif-communicant, il crée, parallèlement à ses missions en mars 2014, une collection de 15 tenues sous marque éponyme qui suscitent d’emblée l’engouement des réseaux et de la profession. Au gré de l’identité qu’il a su développer, des rencontres et projets collaboratifs menés, son ambition est prometteuse (tremplin jeune créateur, défilé à Paris et au Canada avec le Mécénat de Mitsubishi Electric, parutions-presse, reportages, événementiel, montage de showroom.), s’adaptant toujours à un environnement mouvant.

Il fait son entrée fin 2016 dans les ateliers Haute Couture chez Jean Paul Gaultier en tant que modéliste. Puis sa marque devient son bureau d’étude à Paris : il dessine et répond à des commandes, pour des marques, des clientes privées, des mariées, pour des cabarets.

C’est en 2019, à 30 ans, avec la volonté de se développer par le réseau des distributeurs
indépendants, qu’il créer une ligne de prêt-à-porter haut de gamme féminin, mêlant créativité et technicité, lui permettant ainsi de conforter sa vision forte d’entreprenariat.

Joffrey prône un néo-classicisme subtil en duel entre rigueur et séduction. Il cultive une sophistication décomplexée ou se mêlent ultra-féminin et masculin.

Joffrey Mongin
Né à Paris en 1989
Styliste de mode
Joffrey Mongin – Nouvelle couture – Collection Atelier 19
(open new window)https://joffreymongin.com/
Instagram : joffreymongin