POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2981
Objectif de l'entreprise : devenir un des fabricants de systèmes de gestion des trains basée sur la communication (CBTC) pour le NYCT, alors qu'elle s'apprête à rejoindre le secteur des équipements de signalisation sur le marché ferroviaire américain
TOKYO, 14 janvier 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu du MTA New York City Transit (ci-après dénommé NYCT) un contrat pour vérifier et tester l'interopérabilité du système CBTC existant.
Le NYCT prévoit l'implémentation par plusieurs fabricants de systèmes CBTC, à l'échelle du système, d'un système CBTC interopérationnel dans toutes les lignes de métro. Le NYCT travaille actuellement avec deux fabricants de systèmes CBTC interopérationnels et souhaite étendre son panel de prestataires.
Avec ce contrat, le NYCT désigne un troisième fabricant, afin de faire jouer la concurrence et de garantir un approvisionnement constant et pérenne en produits CBTC. Après une évaluation complète des spécifications, du délai et des coûts, l'entreprise Mitsubishi Electric a été sélectionnée comme potentiel fabricant de systèmes CBTC, ce qui signifie que Mitsubishi Electric est autorisée à réaliser des tests de vérification de l'interopérabilité du système existant du NYCT, afin d'être certifiée et de devenir fabricant officiel de produits CBTC.
À réception du contrat du NYCT pour les tests de vérification du système CBTC, Mitsubishi Electric consolidera son activité dans le secteur des équipements de signalisation.
Client | MTA New York City Transit (NYCT) |
---|---|
Détail de la prestation | Conception, fabrication, certification de sécurité, tests fonctionnels dans des locaux prévus à cet effet et tests sur le terrain du système CBTC (y compris contrôleur embarqué et commande des trains) |
Délai | Octobre 2015 à septembre 2018 (prévision) |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.