POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3007

Mitsubishi Electric livre un système de stockage d’énergie haute capacité au transformateur de Kyushu Electric Power situé à Buzen

Il contribuera à assurer une alimentation stable grâce au plus grand système d’accumulateurs du monde, d’une capacité de 50 000 kW

Version PDF (PDF:715.2KB)

TOKYO, 3 mars 2016 Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd’hui la livraison du plus grand système de stockage d’énergie du monde (offrant une puissance de sortie de 50 MW et une capacité nominale de 300 MWh) à Kyushu Electric Power Co. le 3 mars. Ce système, qui fait partie d’un projet pilote visant à équilibrer l’offre et la demande via des systèmes de stockage d’énergie haute capacité, a été installé sur le site du transformateur de Buzen, dans la Préfecture de Fukuoka.

Système de stockage d’énergie à grande échelle dans la centrale électrique de Buzen de Kyushu Electric Power

Système de stockage d’énergie à grande échelle dans la centrale électrique de Buzen de Kyushu Electric Power

Batterie (double superposition)

Batterie (double superposition)

L’installation offre des capacités de stockage d’énergie similaires à celles des installations hydroélectriques de pompage tout en contribuant à améliorer l’équilibre entre l’offre et la demande lorsqu’on utilise des sources d’énergie renouvelables. Le système de stockage d’énergie permet d’obtenir un contrôle global efficace et une efficacité opérationnelle améliorée grâce à l’utilisation du système SCADA à batterie BLEnDer® RE de Mitsubishi Electric pour surveiller et contrôler les modules au sein d’un système à plusieurs modules. En outre, les modules de batterie compacts (à double superposition) conteneurisés contribuent à réduire l’empreinte au sol, le temps d’installation et les coûts de construction.

Configuration du système
Système SCADA à batterie Contrôle de batterie efficace via BLEnDer RE
Batterie au sodium-soufre (NaS) Plus grand système au monde offrant 50 MW / 300 MWh ; 252 conteneurs, fournissant chacun 200 kW en 63 unités composées de 4 modules ; superficie de 14 000 m2 (100 m x 140 m) ; produit par NGK Insulators, Ltd.
Conditionneur de puissance 800 kW x 63 unités
Équipements du transformateur Transformateur 66 / 6,6 kV x 2 unités, autres équipements de transformateur 6,6 kV

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.