POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3010

Mitsubishi Electric fournit des systèmes de climatisation pour les autorails Siemens Desiro opérant sur le réseau allemand Rhein-Ruhr-Express

Le premier contrat de systèmes de climatisation pour autorails entre Mitsubishi Electric et Siemens

Version PDF (PDF:196.9KB)

TOKYO, 10 mars 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir remporté son premier contrat avec Siemens AG pour des systèmes de climatisation pour autorails, qui seront utilisés dans les autorails Desiro High Capacity au sein de réseau ferroviaire Rhein-Ruhr-Express (RRX) reliant les villes et les provinces dans la région allemande de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Mitsubishi Electric fournira 328 systèmes de climatisation (82 rames totalisant 164 voitures), pour un montant d'environ 1,7 milliards de yens (environ 15 millions de dollars US).

Siemens a décidé de s'appuyer sur la fiabilité et la grande expérience de Mitsubishi Electric en termes de systèmes de climatisation pour autorails, ainsi que sur son statut de premier fabricant japonais de tels systèmes à être certifié selon la norme International Railway Industry Standard (IRIS) en 2010.

Tetsuya Takahashi, Responsable des systèmes de transport chez Mitsubishi Electric Europe, explique : « Mitsubishi Electric considère l'Europe comme un marché clé avec la plus forte demande au monde. Ce contrat nous permettra non seulement de renforcer notre présence sur le continent, mais également de développer nos relations avec les constructeurs automobiles, les opérateurs ferroviaires et d'autres clients locaux. »

En avril 2014, Mitsubishi Electric a créé une nouvelle division pour les activités des systèmes de transport au sein de la filiale Mitsubishi Electric Europe B.V, afin de renforcer les ventes locales et le service après-vente. Dans le même temps, le groupe a également créé Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems S.p.A pour renforcer la production et le service après-vente des systèmes de climatisation pour autorails en Europe. Mitsubishi Electric a également acquis cette année une part de 49 % de MEDCOM Sp. Z o.o., un constructeur d'équipements électriques pour véhicules ferroviaires basé en Pologne.

Mitsubishi Electric continue de remporter des contrats pour les systèmes de transports en Europe, parmi lesquels une commande de Deutsche Bahn AG reçue en 2014 pour des systèmes de traction, d'un montant d'environ 3 milliards de yens. La société est devenue le premier fabricant japonais de transformateurs principaux pour autorails à recevoir la certification IRIS, en janvier de cette année.

En pleine expansion, Mitsubishi Electric espère poursuivre le développement de ses activités liées au transport en Europe.

Rhein-Ruhr-Express

Rhein-Ruhr-Express

Tracé du réseau RRX

Tracé du réseau RRX

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.