POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3041
Nouveaux modèles pour les bâtiments de faible et moyenne hauteur sur les marchés étrangers
TOKYO, 3 août 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement le 4 août de NEXIEZ-S, une nouvelle gamme d'ascenseurs de la série NEXIEZ, destinée aux bureaux et bâtiments résidentiels allant jusqu'à 10 étages, en particulier au Moyen-Orient et en Europe. Des ventes annuelles de 1 000 unités sont prévues d'ici la fin de l'exercice en mars 2018.
Les cabines NEXIEZ-S ont une capacité de charge de 320 à 450 kg (quatre à six personnes) et parcourent jusqu'à 60 mètres par minute. Les prix seront disponibles sur devis.
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.