POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3048

Mitsubishi Electric lance son nouveau Low Voltage Motor Control Center Type-D (centre de contrôle moteur basse tension Type D)

Une conception mono-façade qui augmente considérablement la capacité de l'armoire

Version PDF (PDF:391.0KB)

TOKYO, 8 septembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de son tout dernier Low Voltage Motor Control Center Type-D (centre de contrôle moteur basse tension Type D), qui englobe un grand nombre d'unités fonctionnelles. Il a été spécialement conçu pour être déployé dans de nombreux pays à travers le monde à partir du 8 septembre. Le groupe vise un chiffre d'affaires de deux milliards de yens japonais, soit environ 20 millions de dollars US, pour la première année complète.

La conception mono-façade du Low Voltage Motor Control Center Type-D (centre de contrôle moteur basse tension Type D) de Mitsubishi le rend particulièrement adapté aux environnements ne pouvant accueillir un dispositif à double façade. Ces environnements comprennent les installations dotées des transformateurs de type conteneur, de plus en plus populaires, pour les applications de contrôle moteur et de supervision dans les sites industriels, les centrales électriques et les stations d'épuration, notamment en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Avantages du nouveau Low Voltage Motor Control Center Type-D (centre de contrôle moteur basse tension Type D) de Mitsubishi

1)
Une capacité d'armoire accrue pour réduire le nombre d'armoires
- Malgré sa mono-façade, le nouveau dispositif bénéficie d'une conception compacte (1 000 mm x 600 mm x 2 200 mm) et permet d'accueillir jusqu'à 40 unités dans une seule armoire (4 unités x 10 niveaux par côté dans les plus petits dispositifs d'alimentation contre 1 unité x 9 niveaux par côté pour la conception actuelle)
2)
Fonctionnement et entretien simplifiés
- Les composants peuvent être redisposés par l'avant lors de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien de l'armoire
- Dans le cas des unités amovibles, il est possible de connecter et de déconnecter entièrement automatiquement le circuit principal et le circuit de commande d'une unité en fonctionnement
3)
Conception universelle pour minimiser les risques d'erreur humaine
- Les commandes sont bien visibles grâce à un texte lisible et des couleurs très contrastées
-L'état MARCHE/ARRÊT est facilement identifiable grâce à la poignée bicolore du disjoncteur à boîtier moulé
- Les voyants LED intégrés sur les côtés de l'armoire permettent d'identifier facilement l'état de fonctionnement

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.