POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3053
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
La puissance de sortie élevée des nouveaux modèles permettra de réduire la taille des stations terrestres de télécommunication par satellite
TOKYO, 27 septembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre sa gamme de transistors à haute mobilité d'électrons au nitrure de gallium (GaN-HEMT), afin d'y ajouter des unités d'une puissance de 100 W et de 70 W destinées aux stations terrestres de télécommunication par satellite qui utilisent la bande Ku*. Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric, la puissance de sortie du nouveau transistor GaN-HEMT de 100 W est l'une des plus élevées à ce jour. Mitsubishi Electric enverra des échantillons à compter du 1er octobre.
*Bande de fréquence micro-ondes allant de 12 à 18 GHz
La communication par satellite connaît un essor particulier sur la bande Ku, car elle facilite la communication à haute vitesse dans des conditions difficiles, notamment lors de catastrophes naturelles et dans les régions où la construction de systèmes de communication s'avère difficile. Le déploiement d'équipements de transmission utilisant des transistors GaN-HEMT à plus haute puissance s'est répandu ces dernières années, en particulier dans des applications à haute vitesse telles que la collecte d'informations par satellite.
Mitsubishi Electric étend sa gamme de transistors à haute mobilité d'électrons (GaN-HEMT) à bande Ku afin de répondre à cette demande croissante en puissance élevée. Ainsi, le nouveau modèle MGFK50G3745 offre une puissance de sortie exceptionnelle de 100 W, tandis que le modèle MGFK48G3745 offre une puissance de sortie de 70 W.
Produit | Application | Modèle | Résumé | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence | Puissance de sortie saturée |
Gain linéaire |
||||
Transistors GaN- HEMT à bande Ku |
Stations terrestres de télécommunication par satellite |
MGFK50G3745 | 13,75 à 14,5 GHz |
50,0 dBm (100 W) |
10,0 dB | 1er janv. 2017 |
MGFK48G3745 | 48,3 dBm (70 W) |
10,0 dB | 1er oct. 2016 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.