POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3073
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Les trois modèles sont utilisés dans la tour de Shanghai, le plus haut bâtiment de Chine
TOKYO, 9 décembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que les ascenseurs Mitsubishi Electric ont obtenu trois titres au Guinness World Records® dans les catégories suivantes : Ascenseur le plus rapide, Ascenseur le plus haut dans un bâtiment et Ascenseur à double plate-forme le plus rapide. Les trois modèles sont utilisés dans la tour de Shanghai de 632 m, le plus haut bâtiment de Chine. Les certificats du Guinness World Records ont été remis à Mitsubishi Electric lors d'une cérémonie à son siège social de Tokyo, le 8 décembre.
Les ascenseurs Mitsubishi Electric ont été certifiés par Guinness World Records Ltd. comme suit :
Destination | Tour de Shanghai (Shanghai Zhongxin Dasha) |
---|---|
Propriétaire | Shanghai Tower Construction and Development Co., Ltd. |
Ascenseurs | 114 machines au total : - 3 ascenseurs navettes à très haute vitesse vers la plateforme d'observation, dont 1 se déplace à 1 230 m/min maximum (vitesse variable selon l'affluence) et 2 se déplacent à 1 080 m/min - 64 ascenseurs à moyenne et haute vitesses se déplaçant de 150 à 480 m/min, dont 2 ascenseurs d'urgence parcourant une distance totale de 578,55 mètres - 20 ascenseurs à double plateforme, dont 8 se déplaçant à 600 m/min - 27 ascenseurs à basse vitesse parcourant 105 m/min maximum |
Fabricants | Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. |
Installateur | Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.