POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3078

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe le premier amplificateur de puissance de type Doherty au GaN à bande ultralarge au monde pour la nouvelle génération de stations de base sans fil

Une compatibilité spectrale inégalée limitera la taille et la consommation d'énergie de la nouvelle génération de stations de base sans fil

Version PDF (PDF:194.7KB)

TOKYO, 12 janvier 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) et Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) ont annoncé aujourd'hui avoir développé un amplificateur de puissance de type Doherty au nitrure de gallium (GaN) pour la nouvelle génération de stations de base. Cet amplificateur est compatible avec une gamme inégalée (d'après les estimations de la société) de bandes de fréquence au-dessus de 3 GHz pour couvrir une bande passante de fonctionnement de 600 MHz. Cette technologie devrait permettre de réduire l'encombrement et la consommation d'énergie de la nouvelle génération de stations de base sans fil. Les détails techniques seront présentés lors de la Conférence thématique IEEE sur les amplificateurs de puissance à micro-ondes/RF pour les applications radio et sans fil (PAWR2017) durant la Radio & Wireless Week (RWW) à Phoenix, en Arizona (États-Unis), qui se tiendra du 15 au 18 janvier 2017.

Afin de répondre à l'essor de la demande pour une plus grande capacité sans fil, les technologies mobiles évoluent vers une nouvelle génération de systèmes qui augmentent la capacité en attribuant de nouvelles bandes de fréquence au-dessus de 3 GHz et en utilisant plusieurs bandes de fréquence. Les amplificateurs de puissance fonctionnent généralement moins efficacement dans les fréquences supérieures. Différents amplificateurs de puissance sont également nécessaires pour différentes bandes de fréquence, ce qui peut nécessiter de plus grandes stations de base. C'est pour cette raison que des amplificateurs de puissance ultra-efficaces compatibles avec plusieurs fréquences sont demandés.

Le nouvel amplificateur de puissance de type Doherty au GaN à bande ultralarge de Mitsubishi Electric s'appuie sur des circuits perfectionnés de compensation en fréquence avec une architecture Doherty pour une efficacité accrue dans un très large éventail de bandes. Son efficacité nominale de 600 MHz au-dessus de 3 GHz était un record mondial au 12 janvier 2017.

Fonctions clés

Le circuit de compensation en fréquence du nouvel amplificateur de puissance renforce l'efficacité sur un large éventail de fréquences pour garantir des performances trois fois supérieures, ce qui constitue un record mondial pour les amplificateurs de puissance de type Doherty (600 MHz). Les performances ultra-efficaces à large bande pour une amplification efficace de plusieurs fréquences radio par un seul amplificateur de puissance permettront de limiter la taille de la station de base et les besoins en refroidissement. Les appareils ultra-efficaces au GaN de Mitsubishi Electric (MGFS39G38L2) contribuent à un rendement de drain de haut niveau, représentant plus de 45,9 % dans la gamme de fréquences 3,0 à 3,6 GHz, ce qui limite la consommation d'énergie. De plus, on atteint un rapport de fuite de puissance dans les canaux adjacents (ACLR) de -50 dBc avec une technique commerciale de prédistorsion numérique (DPD) pour les signaux de 20 MHz LTE (évolution à long terme).

Spécifications

Amplificateur de puissance de type Doherty au GaN à bande ultralarge
Fréquences Puissance de sortie Rendement de drain ACLR Signal d'entrée
3,0-3,6 GHz 33,6-34,6 dBm 45,9-50,2 % -50 dBc 20 MHz LTE
7,5 dB PAPR

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.