POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3175
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Elle devrait permettre de réduire le format et la consommation énergétique des appareils IoT (Internet des objets)
TOKYO, 14 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point la première technologie de communication sans fil au monde capable d'optimisation automatique grâce à Maisart*, sa technologie brevetée d'intelligence artificielle (IA), et sa technologie numérique avancée, pour améliorer les performances et la capacité. Lors des tests, l'amplificateur est parvenu à doubler le gain normal et à améliorer l'efficacité énergétique de 20 points de pourcentage par rapport aux systèmes conventionnels. En outre, l'émetteur peut utiliser diverses normes de communication sans fil tout en émettant simultanément jusqu'à trois bandes de fréquence de fonctionnement sur un même circuit. Cette nouvelle technologie, qui intègre la technologie d'IA brevetée de Mitsubishi Electric et sa technologie entièrement numérique, devrait permettre de réduire considérablement la consommation énergétique des équipements IoT multibandes, d'améliorer leur miniaturisation et de soutenir leur mondialisation pour plusieurs normes et réglementations en matière de communication.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe
Gain | Efficacité | Bandes/normes | |
---|---|---|---|
Nouvelle technologie | 15 dB | 55 % | 3 |
Technologie conventionnelle | 12 dB | 35 % | 1 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.