POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3175

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe une technologie de communication sans fil intelligente assistée par intelligence artificielle

Elle devrait permettre de réduire le format et la consommation énergétique des appareils IoT (Internet des objets)

Version PDF (PDF:175.0KB)

TOKYO, 14 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point la première technologie de communication sans fil au monde capable d'optimisation automatique grâce à Maisart*, sa technologie brevetée d'intelligence artificielle (IA), et sa technologie numérique avancée, pour améliorer les performances et la capacité. Lors des tests, l'amplificateur est parvenu à doubler le gain normal et à améliorer l'efficacité énergétique de 20 points de pourcentage par rapport aux systèmes conventionnels. En outre, l'émetteur peut utiliser diverses normes de communication sans fil tout en émettant simultanément jusqu'à trois bandes de fréquence de fonctionnement sur un même circuit. Cette nouvelle technologie, qui intègre la technologie d'IA brevetée de Mitsubishi Electric et sa technologie entièrement numérique, devrait permettre de réduire considérablement la consommation énergétique des équipements IoT multibandes, d'améliorer leur miniaturisation et de soutenir leur mondialisation pour plusieurs normes et réglementations en matière de communication.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe

Détails

1)
Cette technologie, qui emploie un algorithme d'intelligence artificielle breveté pour contrôler de manière intelligente et optimiser automatiquement le signal d'entrée et les multiples commandes de tension de l'amplificateur, peut s'appliquer à une puissance de sortie élevée aussi bien que très faible. Grâce à cette technologie, il est possible de réduire la consommation énergétique des équipements de communication par rapport aux amplificateurs équipés d'une technologie conventionnelle. En vertu de la configuration matérielle actuelle, l'amplificateur IA de Mitsubishi Electric peut prendre en charge des fréquences allant jusqu'à 3,8 GHz, ce qui convient à l'utilisation de la 5G.
2)
La technologie d'émetteur entièrement numérique de Mitsubishi Electric recourt au contrôle logiciel pour prendre en charge simultanément jusqu'à trois fréquences de fonctionnement arbitraires et normes de communication sur un seul circuit. Elle remplace l'émetteur analogique classique par une solution simplifiée : un encodeur numérique programmable innovant qui peut être facilement reconfiguré au moyen de l'IA et de la radio définie par logiciel.

Performances de la nouvelle technologie de communication sans fil intelligente assistée par IA

  Gain Efficacité Bandes/normes
Nouvelle technologie 15 dB 55 % 3
Technologie conventionnelle 12 dB 35 % 1

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.