POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3176

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe une IA matérielle compacte pour une mise en œuvre dans les FPGA à petite échelle

L'amélioration du traitement en temps réel et la réduction des coûts permettront d'élargir les opportunités de déploiement de l'IA dans les appareils domestiques, les ascenseurs, les cartes de haute précision et plus encore

Version PDF (PDF:236.8KB)

TOKYO, 14 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie d'intelligence artificielle (IA) matérielle compacte pouvant être implémentée sur des FPGA (Field Programmable Field Array, réseau de portes programmables in situ) à petite échelle, que les utilisateurs et les concepteurs peuvent configurer pour développer des applications sur mesure. Mitsubishi Electric a tiré parti de la technologie d'intelligence artificielle de sa marque Maisart* pour parvenir à une solution qui utilise un ordre de calcul hautement efficace et une architecture de circuit optimisée pour améliorer le traitement en temps réel et réduire les coûts, ce qui devrait étendre la portée de déploiement de l'IA dans les appareils domestiques, les ascenseurs, les cartes de haute précision et plus encore.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe

Applications envisagées pour la solution « IA compacte » de la marque Maisart appartenant à Mitsubishi Electric

Fonctions clés

1)
L'IA compacte permet un traitement en temps réel plus rapide dans les FPGA
- Ordre de calcul plus efficace et architecture de circuit optimisée pour la mise en œuvre dans les FGPA.
- Réduction des calculs d'inférence à un dixième** du temps par rapport à l'IA classique pour un traitement en temps réel amélioré.

** Par rapport à la technologie existante de Mitsubishi Electric qui met en œuvre l'apprentissage profond conventionnel dans les FPGA
2)
L'architecture de circuit compacte à petite échelle va accroître l'usage de l'IA dans les FPGA
- L'architecture de circuit miniaturisée rend possible une IA compacte pour une mise en œuvre dans les FPGA à petite échelle, ainsi que des processeurs intégrés, afin de réduire les coûts et la consommation d'énergie.
- La mise en œuvre dans les FPGA à petite échelle permettra d'élargir la portée de l'application de l'IA dans les appareils domestiques, les ascenseurs, les cartes de haute précision et d'autres produits/domaines où l'utilisation de l'IA est limitée par les coûts élevés.

Résumé de développement

  Délai de traitement sur FPGA de même échelle Échelle FPGA nécessaire pour le même niveau d'inférence Bandes/normes
Proposé IA compacte dans FPGA Court (1/10ème du délai classique**) 3
Technologie conventionnelle 12 dB 35 % 1

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.