POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3177

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Nouvelle technologie de conception d'écrans à surface métallisée

Ajustement de la brillance et de l'ombrage en temps réel en fonction de l'angle de vision

Version PDF (PDF:129.9KB)

TOKYO, 14 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) a annoncé aujourd'hui la mise au point d'une technologie, appelée Real Texture, qui donne un aspect métallisé réaliste à la surface des écrans de voitures et des systèmes d'affichage numérique, pour un confort visuel amélioré. La commercialisation de Real Texture pour les tableaux de bord de voitures et les systèmes d'affichage numérique est prévue pour un avenir proche.

Caractéristiques de Real Texture

- Calibrage des niveaux de lumière contrastée et d'ombre pour des surfaces à l'aspect réaliste simulant l'aspect de divers matériaux
- Simulation du reflet de la lumière en fonction de la position du visage
- Élaboration d'images stéréographiques grâce à la simulation des propriétés réfléchissantes de matériaux réels
- Simulation esthétique de matériaux tels que le métal et le verre
- Technologie composée d'un écran 2D (écran stéréographique parallaxe non requis) et d'une caméra pour le suivi de la position du visage

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.