POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3182
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
133 unités, dont 2 escaliers mécaniques en spirale
TOKYO, 27 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir livré 69 ascenseurs et 64 escaliers mécaniques, dont 2 escaliers mécaniques en spirale (soit un total de 133 unités) dans le cadre de la quatrième phase d'expansion de The Avenues, l'un des plus grands centres commerciaux du Koweït, doté de plus de 800 boutiques.
Les deux escaliers mécaniques en spirale, uniques en leur genre, ont été créés avec les technologies d'escalier mécanique de Mitsubishi Electric qu'aucune autre entreprise n'a été en mesure de reproduire. Ils confèrent élégance et sophistication architecturales au gigantesque hall de la zone « Prestige », dédiée aux boutiques de luxe. Les ascenseurs transportent entre 14 et 27 passagers chacun et affichent une vitesse nominale de 60 mètres par minute.
Implantation | Al-Rai- 5th Ring Road, entre Ghazali Street et Mohammed Bin Alqasem Street, Koweït |
---|---|
Opérateur | Mabanee Company S.A.K. |
Ouverture progressive | Février 2018 |
Utilisation principale | Commerces |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.