POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3218
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Augmente la productivité dans un large éventail d'applications, y compris la fabrication de pièces et la réparation de construction
TOKYO, le 23 octobre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point une technologie unique de formation par points qui permet d'obtenir une mise en forme de haute précision en combinant le laser, la commande numérique par ordinateur (CNC) et la fabrication assistée par ordinateur de technologies FAO dans les imprimantes 3D. Cette technologie produit des pièces tridimensionnelles (3D) de haute qualité avec peu de vides à haute vitesse, en utilisant une méthode de dépôt d'énergie dirigée par fil laser (DED), qui est un procédé de fabrication d'additifs qui utilise l'énergie thermique focalisée pour fusionner les matériaux lorsqu'ils sont déposés. Mitsubishi Electric estime que sa nouvelle technologie permettra d'accroître la productivité dans un large éventail d'applications, telles que la mise en forme quasi-définitive (quasi-finale) d'avions et de pièces automobiles et les réparations de construction.
Une machine tridimensionnelle à façonner les métaux incorporant la nouvelle technologie sera exposée pour référence à la 29e Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF2018), qui se tiendra au complexe d'exposition Big Sight de Tokyo à partir du 1er novembre. Mitsubishi Electric prévoit de lancer une version commerciale au cours de l'exercice se terminant en mars 2021.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.