POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3241

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe une interface homme-machine intelligente et intuitive pour la mobilité intelligente

Identification des objets situés au-delà du champ de vision du conducteur et communication orale et naturelle avec le système de navigation

Version PDF (PDF:240.1KB)

TOKYO, le 22 janvier 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une interface homme-machine (IHM) intelligente et intuitive pour les voitures, grâce à Maisart®*, sa technologie brevetée d'intelligence artificielle (IA) compacte pour la mobilité intelligente. Après avoir identifié la direction dans laquelle regarde le conducteur, cette technologie l'alerte de la présence d'objets situés au-delà de son champ de vision, au moyen de notifications intelligentes. Par ailleurs, le système de navigation intuitif de l'IHM répond naturellement aux questions qui lui sont posées notamment sur les itinéraires, comme dans un dialogue, sans nécessité d'appuyer sur un bouton ni d'utiliser de mots clés.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe

Exemple de notification intelligente

De plus en plus de systèmes d'aide à la conduite équipés de caméras et/ou de capteurs sont conçus pour détecter des objets plus efficacement que les conducteurs. Par ailleurs, certains systèmes de navigation automobiles sont déjà équipés d'une technologie de reconnaissance vocale. Les systèmes d'aide à la conduite conventionnels détectent des objets (voitures, piétons, etc.) et en informent le conducteur. Cependant, les automobilistes peuvent se sentir agacés par ces informations et les ignorer. Des notifications peu précises et sans possibilité d'interaction peuvent les pousser à prendre le mauvais itinéraire. Pour répondre à ces problèmes, Mitsubishi Electric a développé des technologies de notifications intelligentes et de navigation intuitive, dans le but de favoriser une conduite plus sûre et plus pratique.

Les notifications intelligentes associent la technologie de reconnaissance Maisart et des informations fournies par des caméras embarquées, afin d'identifier des objets potentiellement dangereux tels que des voitures, des piétons et d'autres objets en mouvement, situés hors du champ de vision du conducteur. Un système de surveillance du conducteur (DMS) permet d'identifier la direction dans laquelle regarde ce dernier grâce à une caméra. Ce système compare la direction dans laquelle se déplacent les objets environnants avec la position du visage de l'automobiliste afin d'identifier ses angles morts, puis donne l'alerte au moyen d'écrans et d'alarmes. Des tests menés par Mitsubishi Electric ont démontré que le système est très efficace pour détecter des objets et attirer l'attention du conducteur.

Le système de navigation intuitive permet au conducteur de formuler oralement ses questions sur l'itinéraire, de la même manière que dans un dialogue, sans appuyer sur un bouton ni utiliser de mots clés. Le système détecte que le conducteur ouvre la bouche et comprend les commandes vocales, grâce au DMS et à une série de microphones (plusieurs microphones qui synchronisent un enregistrement audio). De cette manière, non seulement le système identifie la parole, mais il distingue aussi les questions destinées au système de navigation d'une conversation entre passagers sur un autre sujet. Le conducteur peut engager la conversation avec le système, comme dans un dialogue, afin de recevoir et d'obtenir des informations de manière tout à fait naturelle.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.