Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3265
TOKYO, le 5 mars 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement de SwipeTalk Air™, sa nouvelle interface utilisateur (UI), présentée comme la première UI à utiliser la technologie de la réalité augmentée (RA) pour convertir instantanément les paroles en texte en trois dimensions durant les enregistrements vidéo en direct. Le positionnement du texte est appliqué d'un simple glissement de doigt sur l'écran du smartphone ou de la tablette. L'entreprise a également annoncé le développement de l'application SwipeTalk Air sur iOS® qui intègre l'interface utilisateur, l'enregistrement vidéo et d'autres fonctions rendant les vidéos plus expressives sur les réseaux sociaux.
Un prototype de SwipeTalk Air sera présenté dans le cadre de l'exposition des technologies numériques du SXSW (South by Southwest) à Austin, au Texas, du 8 au 17 mars. L'opérabilité et les fonctions seront mises à jour plus tard, avant le lancement de l'UI et de l'application sur des produits et services commerciaux.
Le sujet parle et le caméraman passe le doigt sur l'écran (à gauche) pour convertir instantanément les paroles en texte 3D dans la vidéo (à droite)
L'UI convertit immédiatement les paroles en texte 3D dans les vidéos lorsque le caméraman passe un doigt sur l'écran de l'appareil. L'appareil est orienté vers le sujet, quelques mots sont prononcés, une ligne est tracée sur l'écran, puis le texte apparaît instantanément dans la zone balayée.
L'enregistrement et le montage vidéo sont parfaitement intégrés ; ainsi l'expérience de capture de l'instant présent n'est jamais interrompue et les utilisateurs peuvent profiter pleinement de l'insertion intuitive de texte.
Elle contribuera à offrir un nouveau moyen d'expression vidéo qui consistera à placer des lettres n'importe où dans l'espace virtuel de l'écran. Comme le texte intégré restera en place, même en changeant l'angle de la caméra, prendre des vidéos qui combinent ce type de texte et des objets filmés ouvre la voie à de nouveaux usages et moyens d'expression au gré des idées des utilisateurs. Grâce au positionnement de texte en un glissement de doigt, l'utilisateur peut produire des vidéos pleines de créativité en toute simplicité.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.