Communiqués de presse

Mitsubishi Electric va lancer les produits d'automatisation industrielle compatibles CC-Link IE TSNContribuera à la construction d'une usine intelligente en améliorant la solution e-F@ctory de l'entreprise avec la technologie TSN

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3267

TOKYO, le 7 mars 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle va lancer les 102 premiers*1 produits d'automatisation d'usine, y compris les contrôleurs programmables, servo-amplificateurs, robots, GOT (IHM), onduleurs et CNC compatibles avec le réseau industriel ouvert CC-Link IE TSN*2 nouvelle génération, dès le 7 mai*3. L'intégration de la commande des machines et de la communication de l'information nécessaires aux usines intelligentes de la prochaine génération sera réalisée sur un seul réseau, ce qui permettra d'améliorer encore la solution d'automatisation en usine intégrée e-F@ctory*4 de Mitsubishi Electric. En outre, une communication à grande vitesse et de haute précision améliorera les performances de la machine et contribuera ainsi à l'amélioration de la productivité et de la qualité.

  1. *1Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric à partir du 7 mars 2019
  2. *2Réseau industriel basé sur Ethernet, basé sur les spécifications divulguées par l'association partenaire CC-Link le 21 novembre 2018, qui adopte la technologie TSN pour mélanger différents protocoles par synchronisation du temps.
  3. *3Pour connaître les dates de sortie dans une région spécifique, veuillez consulter votre bureau de vente Mitsubishi Electric local.
  4. *4Solution intégrée d'automatisation industrielle qui combine des technologies informatiques et d'automatisation industrielle, offrant ainsi des solutions pour réduire le coût total du développement, de la production et de la maintenance.
Contrôleur programmable série MELSEC iQ-R/Servo-amplificateur série MELSERVO-J5/Robot série MELFA FR

Produits d'automatisation industrielle compatibles CC-Link IE TSN (produits principaux)

Caractéristiques du produit

  1. 1) Les produits d'automatisation d'usine prennent en charge la technologie TSN pour une architecture de système Internet industriel des objets (IIoT) très flexible
    • Produits d'automatisation d'usine offrant une compatibilité inédite dans l'industrie avec CC-Link IE TSN
    • La commande de la machine configurée séparément et la communication d'informations peuvent être intégrées dans un seul câble Ethernet, ce qui permet de réduire les coûts de conception et d'installation de la configuration du système
    • L'enregistrement facile des paramètres permet de mélanger plusieurs cycles de communication, tels que 1 Gbit/s et 100 Mbit/s, ce qui facilite la configuration des systèmes optimaux

  2. 2) Une communication haute vitesse et haute précision améliore la productivité et la qualité
    • Avec une analyse de lien*5 de 31,25 μs, le traitement à grande vitesse est 16 fois*6 plus rapide que les réseaux de mouvement existants, ce qui réduit considérablement le temps de cycle de production des installations et des machines pour une productivité accrue
    • Contrôle synchrone de haute précision*7 sans délai de communication, même dans les systèmes à grande échelle, permettant une analyse de données de haute précision dans les systèmes de cloud computing et les systèmes de périphérie, améliorant ainsi la qualité
    1. *5 Fonctionnement de l'envoi des données de la station maître à la station locale et de la réception simultanée des données de la station locale
    2. *6 Comparaison avec le réseau de mouvement CC-Link IE Field
    3. *7 Le temps de variation de communication est inférieur à ±1 μs lorsque 254 stations au maximum sont connectées

  3. 3) L'outil d'ingénierie améliore la gestion du système
    • La fonction de coordination du profil des périphériques connectés avec CSP+*8 de l'outil d'ingénierie MELSOFT GX Works3 gère tous les périphériques connectés, y compris les produits partenaires tiers
    • Affiche graphiquement l'état complet du réseau pour permettre un diagnostic intuitif du réseau et de l'appareil en cas de panne, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt dus aux erreurs
    1. *8 Spécifications du langage de description publiées par l'association partenaire CC-Link. Les fabricants d'appareils connectés fournissent les informations nécessaires à la configuration, au fonctionnement et à la maintenance.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients