Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3273
TOKYO, le 28 mars 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) lancera l'ascenseur NEXIEZ-LITE MRL le 1er avril, un modèle produit en Inde qui n'a pas besoin d'un local technique. Le modèle sera ajouté à la série NEXIEZ-LITE d'ascenseurs pour les résidences de faible à moyenne hauteur, les immeubles de bureaux et les hôtels en Inde, le deuxième plus grand marché de l'ascenseur. Le fabricant IMEC vise à vendre 1 000 unités en 2021.
Ascenseur NEXIEZ-LITE MRL de Mitsubishi Electric
Nom du produit | Utilisation | Capacité (personnes) | Vitesse | Lancement | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
NEXIEZ-LITE MRL | Passager | 544 à 1 020 kg (8 à 15) | 60 m/min ou 105 m/min | 1er avril 2019 | Sur devis |
Le marché de l'ascenseur en Inde continue de progresser tandis que l'économie nationale se développe. Uniquement surpassée par la Chine, il est prévu que la demande annuelle pour de nouvelles installations s'élève à environ 52 000 unités pour la fin de l'exercice financier en mars 2019 et devrait continuer à augmenter. Jusqu'à présent, l'Inde se fournissait avec des ascenseurs sans local technique qui étaient fabriqués au Japon et en Thaïlande. Cependant, compte tenu de la demande locale d'espace libre en matière de conception architecturale et de l'utilisation efficace de la surface au sol, IMEC a décidé de lancer le NEXIEZ-LITE MRL au sein de la série NEXIEZ-LITE, vendu exclusivement en Inde. Mitsubishi Electric et IMEC compte maintenant fournir ses clients avec des services et des produits sûrs et fiables pour le marché indien en expansion.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.