Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance son capteur infrarouge à diode thermique MelDIR Détecte la chaleur avec précision pour identifier les types de sources de chaleur et le comportement humain spécifique

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3294

TOKYO, le 6 août 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de son capteur infrarouge à diode Mitsubishi Electric (MelDIR), un capteur thermique pour les applications dans les domaines de la sécurité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), et des bâtiments intelligents, le 1er novembre. MelDIR distingue avec précision les êtres humains des autres sources de chaleur et permet l'identification d'un comportement humain spécifique, comme la marche, la course ou la main levée. Il fournit des images haute résolution thermique à pixels élevés, grâce à la technologie de capteur infrarouge à diode thermique développée par Mitsubishi Electric pour le satellite Advanced Land Observing Satellite-2, « DAICHI-2 » (ALOS-2).

Capteur infrarouge à diode thermique MelDIR

Caractéristiques

  1. 1)Images haute résolution thermique à pixels élevés
    • Résolution de pixels dix fois supérieure (80 x 32 pixels) et résolution thermique cinq fois supérieure de 100 mK ou 0,1 degré Celsius, par rapport aux capteurs à thermopile de 16 x 16 pixels actuellement vendus sur le marché, grâce à la technologie de capteur infrarouge à diode thermique installée dans la caméra infrarouge compacte (CIRC) pour observer la Terre depuis ALOS-2, fournie par Mitsubishi Electric à l'agence aérospatiale du Japon en 2014, et actuellement en service.
    • Pieds de support extra fins grâce à la technique de microfabrication, qui transmettent efficacement l'énergie sans dégager de chaleur, ce qui permet l'utilisation de plus de pixels (plus petits) pour une meilleure résolution.
    • Le bruit électrique est réduit grâce au montage adjacent d'une diode thermique et d'un amplificateur haute performance sur la même puce, ce qui permet de maintenir la précision tout en obtenant une haute résolution thermique.
    • Permet d'obtenir des images thermiques assez détaillées pour distinguer les humains des autres sources de chaleur et pour identifier les comportements humains spécifiques, comme la marche, la course à pied ou la main levée.
  2. 2)Capteur compact et peu encombrant développé avec une technologie exclusive d'étanchéité sous vide à l'échelle de la puce
    • Son enveloppe est 80 % plus petite que celle des capteurs existants, grâce à une nouvelle technologie d'encapsulation.
    • La technologie exclusive d'encapsulation à l'échelle de la puce et la technologie d'étanchéité sous vide permettent au capteur d'être scellé sous vide (sans utiliser d'enveloppe en céramique classique) pour éviter le rayonnement thermique et obtenir une résolution thermique élevée.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients