Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une puce de transmission à bande ultra-large pour les systèmes sans fil multi-usages

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3305

TOKYO, 26 septembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point la première* puce de transmission à bande ultra-large avec capacité en bandes S/C/X, conçue pour les systèmes sans fil multi-usages. La nouvelle puce devrait faciliter la réduction de la taille des modules de transmission et élargir la plage de transmission des systèmes sans fil. Les détails techniques seront présentés à l'European Microwave Conference / European Microwave Integrated Circuits Conference (EuMC / EuMIC) (Conférence européenne sur les micro-ondes / Conférence Européenne sur les circuits intégrés hyperfréquence) de 2019 qui démarre le 29 septembre à Paris.

  1. * Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric en date du 26 septembre 2019

Fig. Système sans fil multi-usage utilisant une puce à bande ultra-large

Fonctions clés

  1. 1)Nouvelle configuration d'amplificateur offrant des caractéristiques de large bande
    • L'amplificateur intégré à la nouvelle puce est configuré en deux étages distincts : d'une part, un amplificateur distribué et d'autre part, un amplificateur à adaptation réactive combinés pour fournir des capacités de bandes ultra-larges.
    • Une nouvelle puce unique comportant un amplificateur et un interrupteur couvrant une bande passante fractionnelle en S/C/X de 125 % permettra la réduction de la taille des modules de transmission.
  2. 2)La co-conception des deux puces fournit une puissance de sortie élevée
    • Chaque puce est conçue pour réduire la perte de réflexion lorsqu'elles sont reliées les unes aux autres. Cette co-conception permet une puissance de sortie élevée tout en maintenant les caractéristiques de large bande.
    • La puce atteint une puissance de sortie de plus de 20 watts, comme un module de transmission. Cela correspond à un niveau de sortie élevé qui répondra à la demande d'une large plage de transmission des systèmes sans fil.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients