Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance l'ascenseur MOVE sur le marché européenConçu spécialement pour les immeubles de bureaux et appartements de faible à moyenne hauteur

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3317

TOKYO, 1er novembre 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau modèle d'ascenseur MOVE, qui offre rapidité, gain d'espace et faible impact environnemental, et qui est adapté à une utilisation dans les immeubles de bureaux et appartements de faible à moyenne hauteur en Europe. Le développement et la fabrication sont assurés par la filiale Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), qui commercialisera le modèle aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France et dans d'autres pays européens, avec un objectif de ventes annuelles de 1 500 unités au cours de l'exercice financier se terminant en mars 2026.

Ascenseur MOVE pour le marché européen

Principales caractéristiques de MOVE

  1. 1) Délais de livraison courts grâce à la production locale et à la structure de produit simplifiée
    • Délais de production et de transport courts grâce à la production locale faisant appel à des fournisseurs de pièces européens
    • La structure de produits simplifiée permet des installations plus rapides en réduisant les temps de mesure sur site
  2. 2) Produit écologique adapté aux exigences du marché européen
    • Conception de produit basée sur le Cradle to Cradle®*, concept consistant à réduire l'impact écologique du produit à travers tout son cycle de vie, depuis la sélection des matières premières jusqu'au recyclage de fin de durée de vie
    • Optimisé pour une efficacité énergétique équivalant à l'évaluation de niveau supérieur Catégorie A** de la norme VDI 4707***
    1. * La fabrication respecte l'environnement et la biodiversité à l'échelle mondiale en éliminant la notion de déchet, afin de garder les matériaux dans un cycle perpétuel d'utilisation et de réutilisation d'un produit à l'autre
    2. ** Sur la base d'une recherche effectuée en interne (spécifications types : Capacité 1 050 kg, 6 arrêts, 1 m/s). Les classes réelles sont déterminées en utilisant l'équipement installé et peuvent varier en fonction des spécifications de l'ascenseur/du bâtiment
    3. *** Norme d'efficacité énergétique d'ascenseur publiée par l'Association des ingénieurs allemands. Les classifications allant de A (la plus élevée) à G indiquent le rendement énergétique

Aperçu du lancement

Nom du produit Utilisation Capacité
(Personnes)
Vitesse Lancement Tarif
MOVE Passager 630 à 1 050 kg
(8 à 14)
1,0 m/s ou 1,6 m/s 1er novembre 2019 Sur devis


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients