Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une nouvelle technologie permettant de créer un module amplificateur de puissance au GaN haute efficacité de petite taille pour les stations de base 5GAssocie une taille de 6 mm par 10 mm et un rendement énergétique exceptionnel de 43 %

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3363

TOKYO, 14 juillet 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait développé une nouvelle technologie permettant de créer un module d'amplificateur de puissance au nitrure de gallium (GaN) pour les stations de base 5G, qui associe un encombrement réduit (6 mm par 10 mm) et un rendement énergétique exceptionnel1, ce dernier dépassant un taux sans précédent de 43 %2. Le module, qui utilise un nombre minimum de puces dans le circuit d'adaptation pour contrôler la qualité du signal de sortie, devrait permettre de créer des stations de base 5G pouvant être déployées à grande échelle et présentant un rendement énergétique élevé. Les détails techniques du nouveau module seront présentés lors du Symposium international sur les micro-ondes de l'IEEE en août prochain.

  1. 1Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric, au 14 juillet 2020
  2. 2En utilisant la gamme de fréquences 5G de 3,4 à 3,8 GHz

Fonctions clés

  1. 1)Technologie de montage haute densité permettant de créer un module amplificateur de puissance compact (6 mm x 10 mm) pour des stations de base 5G plus largement déployables
    • Dans les stations de base 4G, qui n'utilisent pas d'antennes massives à entrées multiples et à sorties multiples (mMIMO), les amplificateurs de puissance utilisent des lignes de transmission à feuille métallique pour le circuit d'adaptation. Bien que cela diminue la perte de puissance, ce qui se traduit par un fonctionnement haute efficacité, les lignes de transmission occupent de l'espace et rendent difficile la création de stations de base à la fois très petites et très économes en énergie. La nouvelle technologie de Mitsubishi Electric élimine le besoin de lignes de transmission dans les amplificateurs de puissance 5G.
    • Le circuit d'adaptation du nouveau module amplificateur est intégré aux dispositifs à montage en surface (SMD), tels que les condensateurs et les inductances. En introduisant une méthode d'analyse de champ électromagnétique extrêmement précise et en appliquant une technologie unique pour la disposition dense des SMD, Mitsubishi Electric a pu réduire la taille de l'amplificateur à seulement un quatre-vingt-dixième de celle des amplificateurs de puissance conventionnels.3
    1. 3 Les amplificateurs de puissance 4G de Mitsubishi Electric ont été commercialisés le 12 janvier 2017
  2. 2)Le rendement énergétique le plus élevé au monde réduit la consommation électrique des stations de base 5G
    • Les transistors au GaN à haut rendement contribuent à augmenter l'efficacité de l'amplificateur de puissance.
    • L'utilisation de SMD pour le circuit d'adaptation peut réduire la taille de l'amplificateur, mais également l'efficacité énergétique, car les SMD ont tendance à présenter une perte de puissance élevée. Cependant, la nouvelle technologie de Mitsubishi Electric crée un circuit d'adaptation à l'aide d'un petit nombre de SMD. En outre, les SMD offrent les mêmes caractéristiques électriques que celles des lignes de transmission à feuille métallique. Le module amplificateur de puissance obtenu atteint un rendement énergétique de pointe de plus de 43 % dans les bandes 3,4-3,8 GHz utilisées pour les communications 5G.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modification sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients