Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3418
TOKYO, 28 juin 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle commencerait bientôt à exploiter le 5G OPEN INNOVATION Lab™ pour collaborer avec les clients et les entreprises partenaires sur la recherche et les démonstrations de test des systèmes de communication mobile privés « 5G locaux ». Le site de 132 mètres carrés, situé dans le centre de R&D Information Technology de la société à Kamakura, dans la préfecture de Kanagawa, ouvrira ses portes le 30 juin. Mitsubishi Electric a récemment été agréée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications (MIC) pour exploiter des systèmes de communication mobile 5G locaux conçus pour une utilisation privée par les municipalités et les entreprises dans des zones désignées, afin de répondre à des besoins spécifiques.
5G OPEN INNOVATION Lab
L'environnement de test de 4,8 GHz à 4,9 GHz du laboratoire sera utilisé pour rechercher et faire une démonstration des solutions pour des besoins métiers spécifiques, etc. dès les étapes initiales. Plus particulièrement, des vérifications comparatives de la 5G locale et d'autres méthodes de communication sans fil, telles que le Wi-Fi 6 et la technologie LTE privée, seront effectuées afin de déterminer la meilleure méthode de communication pour chaque application et objectif.
Le ministère des Affaires intérieures et des Communications (MIC) a approuvé l'utilisation privée des systèmes 5G locaux par les entreprises et les municipalités en décembre 2019. En tant que bande de fréquences allant jusqu'à 6 GHz pour la construction de systèmes 5G locaux étendus, l'environnement 4,6 GHz–4,9 GHz a ensuite été approuvé en décembre 2020. L'environnement au Japon est désormais prêt pour le déploiement et le développement attendu de ces systèmes 5G privés et de leurs solutions connexes.
Mitsubishi Electric a lancé pour la première fois une démonstration de la 5G locale en utilisant des bandes à ondes millimétriques dans ses usines Nagoya Works à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi, en mai 2020. Depuis, les vérifications de l'application pratique de la technologie pour la fabrication sont en cours.
Mitsubishi Electric ouvre le 5G OPEN INNOVATION Lab pour collaborer avec les clients et les partenaires en utilisant la plage de fréquences allant jusqu'à 6 GHz de 4,8 GHz à 4,9 GHz pour répondre à des besoins spécifiques en matière de communication privée, y compris par le développement de nouvelles activités et de nouveaux services 5G connexes. Les clients et partenaires pourront effectuer des démonstrations de test de potentielles solutions métiers en utilisant leurs propres applications ainsi que celles de Mitsubishi Electric, notamment à des fins de comparaison et d'évaluation des systèmes Wi-Fi 6, LTE privée et d'autres systèmes sans fil.
Mitsubishi Electric cherche à combiner ses propres systèmes et équipements avec des systèmes 5G locaux dans des solutions qu'elle développera, fabriquera et fournira en un seul et même point. Elle cherche également à créer de nouvelles activités et de nouveaux services en collaboration avec les clients et les partenaires. En plus d'étudier diverses démonstrations de la 5G locale, Mitsubishi Electric prévoit de mener un vaste éventail de démonstrations de test au laboratoire, y compris le fonctionnement automatique et à distance des robots mobiles via la 5G.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.