Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3494
TOKYO, 28 février 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie de système robotique sans apprentissage pour permettre à des robots d'effectuer des tâches, comme le tri et la disposition d'éléments, aussi rapidement que des humains sans qu'un enseignement par des spécialistes soit nécessaire. Le système intègre les technologies d'IA Maisart®1 de Mitsubishi Electric, notamment la reconnaissance vocale de haute précision, qui permet aux opérateurs d'émettre des instructions à l'oral pour lancer des tâches de travail, puis affiner les mouvements du robot selon les besoins. Cette technologie devrait être appliquée dans des installations telles que les usines de l'industrie agroalimentaire où les articles changent fréquemment, ce qui rendait difficile l'intégration de robots jusqu'à présent. Mitsubishi Electric vise à commercialiser la technologie en 2023 ou ultérieurement, après avoir effectué d'autres améliorations des performances et des vérifications approfondies.
Processus | Résultats | |
---|---|---|
Technologie conventionnelle | Informations environnementales : préparées par des spécialistes à l'aide de la CAO, etc. Saisie de programmation : manuelle. Ajustements/modifications : confirmés à l'aide d'un simulateur et/ou de réglages par essai-erreur. |
|
Nouvelle technologie de programmation automatique | Informations environnementales : préparées par le système à l'aide de capteurs Saisie de programmation : via une tablette ou par commande vocale. Ajustements/modifications : commandes programmées automatiquement permettant d'optimiser la trajectoire et la synchronisation des mouvements |
|
Fig. 1 Exemple d'augmentation de l'efficacité grâce au nouveau système
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.