Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3577
Puce (représentation)
Diagramme de l'œil PAM4 à 112 Gbaud
(à la suite, Vpp = 1,2 V)
TOKYO, 2 mars 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une puce de diode laser à modulateur électro-absorbant (EML) de 200 Gbit/s (modulation d'impulsion-amplitude à quatre niveaux (PAM4) de 112 Gbaud) dont la vitesse est deux fois supérieure à celle de la puce EML de 100 Gbit/s existante de la société, grâce à une structure de guide d'ondes hybride brevetée. La prise en charge des opérations de multiplexage en longueur d'onde large (CWDM) de quatre longueurs d'onde permet d'obtenir une transmission à 800 Gbit/s à l'aide de quatre puces ou à 1,6 Tbit/s à l'aide de huit puces.
Ces performances grandement améliorées devraient permettre d'augmenter la vitesse de transmission des émetteurs-récepteurs optiques utilisés dans les centres de données, pour ainsi répondre à la demande croissante en trafic de données en raison du développement rapide des services de distribution vidéo et de l'utilisation du Cloud.
Mitsubishi Electric présentera sa nouvelle puce du 5 au 9 mars à l'occasion de l'édition 2023 de l'Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC), qui se tiendra à San Diego, aux États-Unis.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.