Communiqués de presse

Mitsubishi Electric réalise le premier fonctionnement en large bande au monde des systèmes 4G, 5G et Beyond 5G/6G avec un seul amplificateur de puissance GaNPossibilité d'établir des stations de base économes en énergie avec partage d'une unité radio

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3611

Image des stations de base avec amplificateurs avant/après


TOKYO, 8 juin 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé ce qui est considéré comme le premier* amplificateur de puissance au nitrure de gallium (GaN) au monde, qui atteint une plage de fréquences de 3 400 MHz à l'aide d'un seul amplificateur de puissance. L'entreprise a démontré qu'il peut être utilisé pour les systèmes de communication 4G, 5G et Beyond 5G/6G fonctionnant à différentes fréquences dans une seule station de base. L'amplificateur devrait permettre le partage d'une unité radio (émetteur-récepteur) pour différents systèmes de communication et ainsi donner lieu à des stations de base plus économes en énergie. Des détails techniques seront présentés ce mois-ci lors du Symposium international sur les micro-ondes (IMS) de l'IEEE.



  1. * Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric en date du 8 juin 2023

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients