Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3682
DFB-CAN avec dispositif de surveillance de longueur d'onde intégré (ML973A71)
TOKYO, 21 mars 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer à expédier, dès le 1er avril, des exemplaires de son dernier dispositif optique, un DFB1-CAN avec dispositif de surveillance de longueur d'onde intégré. Cette nouvelle source lumineuse innovante, la première du secteur2 à utiliser le boîtier TO-56CAN3 pour une communication numérique cohérente adaptée à la transmission longue distance à haut débit, devrait contribuer à la réalisation de modules émetteurs-récepteurs optiques ultra-compacts et à faible consommation d'énergie.
Le trafic de communication connaît une croissance rapide en raison des progrès de la technologie IoT, du streaming vidéo haute résolution et de la technologie d'IA générative, qui nécessitent des réseaux pour offrir des vitesses et des capacités de transmission toujours plus élevées. Cependant, des vitesses de signal de communication optique plus rapides peuvent entraîner une distorsion de la forme d'onde en raison de la dispersion chromatique, ce qui limite les distances de transmission du signal. La communication numérique cohérente corrige de telles distorsions à l'aide de la technologie de traitement numérique du signal, ce qui permet de transmettre les signaux optiques à des vitesses plus élevées et sur de plus longues distances par rapport aux méthodes de modulation de l'intensité classiques. En parallèle, les modules émetteurs-récepteurs optiques sont de plus en plus utilisés à mesure que le trafic de communication optique augmente. Ces deux tendances stimulent la demande de modules émetteurs-récepteurs optiques et de composants associés qui offrent un faible encombrement et une faible consommation d'énergie.
Le nouveau boîtier compact DFB-CAN de Mitsubishi Electric comprend une puce laser DFB et une puce de surveillance de longueur d'onde. Sa faible consommation d'énergie sans précédent de seulement 1 W a été obtenue en améliorant l'élément d'échange thermique pour le contrôle de la température dans la puce laser DFB et en optimisant la conception pour la dissipation thermique. En outre, la nouvelle puce de surveillance de longueur d'onde permet un contrôle de la longueur d'onde avec une grande précision au niveau de la sortie laser à 1 547,72 nm. Le dispositif devrait contribuer à la miniaturisation et à la faible consommation d'énergie dans les modules émetteurs-récepteurs optiques à communication numérique cohérente de 400 Gbit/s4 largement déployés et les modules de 800 Gbit/s nouvelle génération actuellement envisagés par l'Optical Internetworking Forum (OIF).5
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.