Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3707
Module amplificateur de puissance au GaN de 16 W pour des stations de base 5G MIMO massif (MGFS52G38MB)
TOKYO, 4 juin 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer à expédier, dès le 11 juin, des exemplaires d'un nouveau module amplificateur de puissance (PAM) au nitrure de gallium (GaN) de puissance moyenne de 16 W pour les stations de base 5G MIMO massif1 (mMIMO). Les PAM, qui peuvent être utilisés dans les antennes mMIMO 32T32R2 pour réduire les coûts de fabrication et la consommation d'énergie des stations de base 5G mMIMO, devraient être de plus en plus utilisés à mesure que les réseaux 5G s'étendent des centres urbains aux zones régionales. Mitsubishi Electric présentera son nouveau PAM au GaN de 16 W aux États-Unis lors du Symposium international sur les micro-ondes (IMS) 2024 de l'IEEE MTT-S, qui se tiendra à Washington DC, du 18 au 20 juin.
En septembre 2023, Mitsubishi Electric a commencé à fournir des échantillons de PAM au GaN qui atteignent une puissance de sortie moyenne de 8 W (39 dBm) sur une large plage de fréquences allant de 3,4 à 3,8 GHz, adaptée aux antennes mMIMO 64T64R3 des stations de base 5G. Le PAM au GaN de 16 W (42 dBm) annoncé aujourd'hui atteint une puissance de sortie moyenne encore plus élevée sur une large plage de fréquences allant de 3,3 à 3,8 GHz. Il est adapté aux antennes mMIMO 32T32R, ce qui étend la portée de communication des stations de base 5G mMIMO et réduit leurs coûts de fabrication en limitant le nombre de PAM requis.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.