Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3709
Module SiC-MOSFET Unifull™ à SBD intégrée de 3,3 kV
TOKYO, 10 juin 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir commencé à expédier des versions à faible courant de 3,3 kV/400 A et 3,3 kV/200 A d'un module de transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur (MOSFET) au carbure de silicium (SiC) à diode à barrière de Schottky (SBD) intégrée pour les équipements industriels lourds, notamment le matériel roulant et les systèmes d'alimentation électrique, à compter d'aujourd'hui, le 10 juin. Avec la version 3,3 kV/800 A existante, la nouvelle série baptisée Unifull™ comprend trois modules pour répondre à la demande croissante d'onduleurs capables d'augmenter la puissance de sortie et l'efficacité de conversion de puissance dans les équipements industriels lourds. Les nouveaux modules seront présentés lors de salons majeurs, notamment le salon Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 11 au 13 juin.
Les modules SiC-MOSFET à SBD intégrée de Mitsubishi Electric, y compris la version 3,3 kV/800 A dévoilée le 29 mars, sont dotés d'une structure de boîtier optimisée pour réduire les pertes de commutation et améliorer les performances du SiC. Par rapport aux modules d'alimentation existants, les modules Unifull™ réduisent considérablement les pertes de commutation et contribuent à augmenter la puissance de sortie et l'efficacité dans les équipements industriels lourds. Ils sont donc adaptés aux alimentations auxiliaires dans les rames et les systèmes d'entraînement avec des capacités relativement faibles.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.