Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à lancer un capteur infrarouge à diode thermique de 80 × 60 pixels avec un champ de vision plus de deux fois plus grand que celui des capteurs existantsÉlargit considérablement les possibilités de surveillance des objets et des personnes, notamment dans le cadre de soins aux personnes âgées, et bien plus encore

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3743

Le capteur infrarouge MelDIR à diode thermique de 80 × 60 pixels (MIR8060C1) dispose d'un champ de vision de 100° × 73°


TOKYO, 24 octobre 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau capteur infrarouge à diode thermique de 80 × 60 pixels de la marque MelDIR (MIR8060C1) avec un champ de vision de 100° × 73°, plus de deux fois plus grand que celui des capteurs infrarouges à diode thermique existants de la société*, pour identifier avec précision et efficacité les personnes et les objets. Le champ de vision élargi réduira le nombre de capteurs nécessaires pour surveiller efficacement de grandes zones, contribuant ainsi à la sécurité et à la commodité des solutions pour la surveillance dans les centres de soin pour personnes âgées, la création de systèmes de climatisation, le comptage des personnes et la mesure de la température corporelle. Le lancement est prévu pour le 6 janvier 2025.

Le nouveau capteur infrarouge à diode thermique MelDIR supprime les composants de la lumière incidente qui floutent les images thermiques et intègre une nouvelle lentille pour un champ de vision élargi. La surveillance de zones étendues est possible avec une seule unité, ce qui réduit le coût des systèmes de surveillance, tout en offrant une détection haute précision de 80 × 60 pixels pour l'identification précise des personnes et des objets, la surveillance du comportement, etc. Comme pour les produits MelDIR existants, des outils d'assistance sont fournis pour aider les fabricants de dispositifs à intégrer le capteur à leurs produits, ce qui contribue à accélérer le développement de ces derniers.



  1. *Y compris le capteur infrarouge à diode thermique MelDIR MIR8060B1 (champ de 78° × 53°, 80 × 60 pixels).

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse