Environnement
Un cadre différent pour une meilleure harmonie entre l’Homme et l’Environnement WA 2021
Dans le cadre de son projet WA 2021, Mitsubishi Electric Europe B.V, succursale France déménageait en juillet 2021 son siège à Rueil-Malmaison afin de proposer un cadre de travail moderne et attractif à ses collaborateurs.
L’immeuble Online est qualifié BREEAM, HQE et dispose d’infrastructures technologiques permettant d’optimiser les consommations d’énergie et de ressources conformément aux obligations du décret tertiaire 2019-771.
La proximité des infrastructures de transports en commun offre une mobilité multimodale aux salariés.
Suivez-nous pour une petite visite !
Contribuer à préserver l’environnement, notre ambition
Notre Maison-Mère, Mitsubishi Electric Corporation est consciente de l’impérieuse nécessité de protéger l’Environnement qui est au cœur de sa stratégie et de ses valeurs.
Ainsi, notre Société Mitsubishi Electric Europe s’engage elle aussi dans une démarche similaire et, ce dernier se décline au niveau de notre succursale, en France par le biais de diverses démarches et projets.
Nous souhaitons que le partage des quelques thèmes qui suivent vous permette de comprendre notre engagement en tant qu’entreprise et partie prenante à l’échelle locale et nationale.
ISO 14001
La démarche de certification ISO 14001 est une des opportunités dont disposent les entreprises pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.
Grâce à cette dernière, les entreprises adoptent une approche structurée par le risque leur permettant de faire : un état des lieux de leurs impacts, d’appréhender leurs enjeux et contextes, de comprendre les besoins et attentes de leurs parties intéressées pour établir une stratégie et des objectifs de réduction adaptés.
C’est pour satisfaire à ces diverses attentes que la succursale France a souhaité s’engager dans cette démarche et ainsi s’inscrire dans un objectif de groupe.
Après de nombreux mois de construction de son Système de Management Environnemental, la succursale France est fière d’annoncer qu’elle a atteint la première étape de son premier objectif : être certifiée ISO 14001 : 2015.
Mitsubishi Electric Europe B.V en France souhaite au travers de sa Politique Environnementale et de son Certificat ISO 14001 retranscrire son engagement et mettre en place une gestion performante et vertueuse de ses activités dans le respect des obligations de conformité qui lui sont applicables.
Afin d’intégrer durablement l’environnement dans sa stratégie d’entreprise et d’atteindre ses objectifs, la succursale France s’appuie sur l’ensemble des parties intéressées internes et externes pertinentes de son organisation.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur notre démarche et notre Système de Management Environnemental, n’hésitez pas à consulter notre « certificat ISO » et notre « Politique Environnementale » et à nous adresser votre demande à l’adresse iso14001@fra.mee.com.
La digitalisation
Afin de répondre aux besoins de ses parties prenantes internes et externes, Mitsubishi Electric Europe B.V succursale France accompagne depuis quelques années ses salariés dans la transformation digitale de ses processus au travers de nombreux projets.
Cette transformation digitale raisonnée et progressive permet à l’entreprise de moderniser ses outils, de rester agile, d’optimiser ses processus en gagnant du temps et d’ainsi, contribuer à des pratiques responsables et vertueuses visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique.
Participation à des projets favorisant la séquestration du carbone
La succursale France s’engage aux côtés d’OCO et ATMOSYLVA à prendre part en 2022-2023 à des projets d’agroécologie et de boisement afin de contribuer au développement de puits de carbone sur le territoire national et lorsque cela est possible, sur des territoires proches de ses implantations en région.
Ces projets de contribution s’inscrivent sur le long terme et, sont développés en partenariat avec des organismes agréés, des acteurs locaux et, la participation active des collaborateurs afin de les sensibiliser aux enjeux agricoles, forestiers et de biodiversité
- Le projet de reboisement avec ATMOSYLVA
La France fait le choix de s’impliquer dans un projet de reboisement d’anciennes parcelles agricoles en friches éligible au Label Bas Carbone créé par le ministère de la Transition Ecologique.
Le projet qui s’est tenu en décembre 2022 au Bois des Epinettes à Chars (95) avait pour objectif de boiser d’anciennes friches agricoles avec des essences variées adaptées aux changements climatiques.
Nous vous invitons à comprendre les enjeux et objectifs du projet en consultant le lien ci-dessous :
- Les projets d’agroécologie avec OCO
Avec les projets d’agroécologie proposés par OCO en partenariat avec l’AFAF (Association Française d’Agroforesterie), Mitsubishi Electric Europe en France a accompagné La Ferme de La Tremblaye (78) et Emeline Rolland (31) dans leur volonté de mettre en place des dispositifs permettant de s’adapter aux enjeux climatiques, de respecter les besoins physiologiques des animaux et de restaurer les sols de leurs exploitations.
Les projets retenus en 2022 voire début 2023 se situent en région parisienne (78) et en Haute Garonne (31).
Restez connectés pour partager ces aventures riches d’enseignements et de rencontres !