POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3082

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric installe l'écran Diamond Vision dans le SOGO de Hong Kong

Cet écran sera le plus grand écran à LED Full HD et l'écran doté de la plus haute résolution de Hong Kong

Version PDF (PDF:222.8KB)

TOKYO, 7 février 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la confirmation d'une commande de SOGO Hong Kong Co. Ltd. pour l'installation d'un écran Diamond Vision™ sur la façade du grand magasin SOGO, dans le quartier de Causeway Bay, à Hong Kong. Mitsubishi Electric projette ainsi d'installer le plus grand écran à LED Full HD doté de la plus haute résolution de Hong Kong. Il mesurera plus de 19 mètres sur 72 mètres (soit la surface de plus de cinq courts de tennis) et il pourra afficher six images verticales en Full HD (1 080 pixels de large x 1 920 pixels de haut). L'installation commencera mi-février et la livraison est prévue pour le 1er octobre, jour de la fête nationale chinoise.

Simulation d'installation de l'écran Diamond Vision au SOGO de Hong Kong

L'écran Diamond Vision de Mitsubishi Electric a été choisi pour remplacer l'actuel panneau d'affichage géant statique du magasin, car il offre des images à fort contraste associées à une large visibilité horizontale et verticale. Il propose ainsi un contraste 50 % plus élevé que les écrans conventionnels de la société et il sera visible même depuis un emplacement latéral ou à contrejour, grâce à un angle d'affichage descendant de 80 degrés, au lieu des 45 degrés standard.

L'écran Diamond Vision est équipé des puces LED brevetées Mitsubishi Electric, dotées d'une enveloppe externe noire qui diminue la luminosité lorsque la LED est éteinte et augmente le contraste lorsqu'elle est allumée. De plus, de petits volets similaires à des saillies minimisent la dégradation du contraste lorsque la lumière du soleil frappe l'écran.

Détenu par Lifestyle International Holdings Limited, le SOGO de Hong Kong est le plus grand centre commercial de la ville et il constitue une référence incontournable dans la vente au détail à Hong Kong depuis 1985. M. Shinji Sawada, responsable du magasin SOGO de Hong Kong, explique : « L'installation de cet écran à LED jouera un rôle essentiel dans la consolidation de la position de notre magasin, mais également dans la réputation du quartier de Causeway Bay en tant que principale destination de divertissement et d'achat de Hong Kong. La société Mitsubishi Electric est synonyme de technologie de pointe, mais également de professionnalisme et de qualité de travail inégalée. L'écran Diamond Vision de Mitsubishi Electric est largement reconnu comme étant l'un des meilleurs écrans du monde. Nous pensons que la qualité de cet écran est parfaitement adaptée à son implantation, puisqu'il se trouve en face de l'une des intersections les plus fréquentées du monde. »

Mitsubishi Electric a installé des écrans Diamond Vision dans plus de 950 lieux du monde entier, notamment au Tokyo Dome, au 1535 Broadway de Times Square, à New York, et au NRG Stadium de Houston.

Spécifications du produit

  Produit   Diamond VisionTM
Dimensions 71,68 m (l) x 19,2 m (h) ; environ 1 376,3 m2
Éléments d'éclairage LED Full color (LED à enveloppe noire)
Configuration de pixel Pas de 10 mm ; type SMD 3-en-1
Pixels 13 762 560 px ; 7 168 (l) x 1 920 (h)
Luminosité (réglage) 6 000 cd/m2 (64 pas)
Densité de pixels 10 000 px/m2
Traitement (échelle de gris) 65 536 pas/couleur (16 bits)
Angle de vision ±80° horizontalement par +68° à –80° verticalement (au lieu de +26° à –45° pour un écran standard)

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.