Quoi de neuf
Pas seulement des produits leaders avec ses PLK, automates de couture à fort potentiel mais aussi des athlètes de haut niveau avec notre collègue du service commercial, Thierry Chardin.
Thierry s'est qualifié en août dernier à Copenhague pour le championnat du monde « IRONMAN » qui s’est tenu le 12 octobre à Kailua-Kona, Hawaii.
Plus de 2 000 athlètes se sont lancés dans un périple de 226 km qui représente un véritable défi pour le corps et l'esprit.
Pour rappel, une compétition Ironman (triathlon) est une course multi-disciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon (course à pied de 42,195 km).
Thierry, pour cette course emblématique a réalisé un superbe chrono de 10:44:50 le plaçant à la 73ème place dans catégorie M50-54 sur 318 athlètes et à la 1008ème place sur 2446 participants au classement général.
« C'était une course particulière. Le niveau est vraiment haut et je me rends compte maintenant de ce qu'est le niveau mondial. La ville vivait au rythme de ce championnat depuis une semaine et tu vois sur les routes ou dans l’eau, les meilleurs athlètes mondiaux. Ceux que tu ne vois que sur le net ou sur les podiums. C'est vraiment une expérience unique. J'ai fait au-delà de ce que je pensais faire, au-delà de ce que je pensais supporter comme douleur physique ou mentale. Je suis très content de ma place. » TC