POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3088

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric a développé le plus petit onduler ultra-compact SiC au monde pour les véhicules électrique hybrides (VEH)

Ce dispositif contribuera à réduire les pertes d'énergie, à faire progresser la miniaturisation des onduleurs et à améliorer le rendement énergétique

Version PDF (PDF:130.6KB)

TOKYO, 9 mars 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'un modèle fonctionnel d'onduleur en carbure de silicium (SiC) ultra compact destiné aux véhicules hybrides électriques (VHE). Doté d'un volume de cinq litres seulement, il serait le plus petit dispositif SiC de ce type au monde. Cet onduleur présenterait en outre une densité de courant de 86 kVA/l, soit la valeur la plus élevée pour les VHE équipés de deux moteurs. Un résultat obtenu grâce à l'intégration de modules de puissance à semi-conducteurs intégralement fabriqués en SiC, capables de dissiper la chaleur avec une rare efficacité. Le nouvel onduleur innovant de Mitsubishi Electric permet d'optimiser la disposition des composants du véhicule, la consommation de carburant et le rendement énergétique. En outre, il offre un gain d'espace dans l'habitacle. Cet onduleur devrait être disponible pour les VHE, les véhicules électriques (VE), et d'autres types de véhicules vers 2021.

Onduleur SiC ultra compact (modèle fonctionnel)

Dans un contexte de durcissement des réglementations sur l'efficacité énergétique, ce nouvel onduleur SiC ultra compact devrait aider à répondre à la demande croissante de VHE. En effet, il permet de réduire l'espace dédié aux dispositifs électriques embarqués, tels que les onduleurs et les moteurs. Afin de développer le plus petit onduleur au monde, Mitsubishi Electric a créé une structure de dissipation de la chaleur garantissant une fiabilité à long terme en soudant les modules de puissance à semi-conducteurs au puits de chaleur.

À l'avenir, Mitsubishi Electric va poursuivre le développement de cet onduleur SiC ultra compact afin de démarrer une production en série. La commercialisation de l'onduleur est prévue vers 2021.

Le développement de cet onduleur a été partiellement pris en charge par l'agence japonaise New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO, Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles).

Les détails techniques seront présentés lors de la Convention nationale de l'Institute of Electrical Engineers (IEEJ, Institut des ingénieurs électriciens japonais) du 15 au 17 mars 2017.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.