POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3090
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Ce petit dispositif à faible consommation d'énergie prend en charge des équipements de transmission 100 Gbit/s très longue distance.
TOKYO, 15 mars 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que les livraisons d'un sous-ensemble optique récepteur (ROSA) à photodiode à avalanche (PDA) capable de supporter des transmissions optiques de 100 Gbit/s commenceront à compter du 1
Le dispositif sera présenté du 21 au 23 mars à l'occasion de l'édition 2017 de l'Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC), qui se tiendra à Los Angeles, en Californie.
Conçu pour répondre au besoin croissant d'installer des équipements de communication dans des espaces de plus en plus restreints, le nouveau ROSA à PDA de Mitsubishi Electric présente l'un des encombrements les plus réduits du marché. Il est également capable d'effectuer des transmissions à une distance de 40 km, permettant ainsi de réduire les dimensions des équipements de communication de 100 Gbit/s et de développer les réseaux de transmission optique de 100 Gbit/s haut débit.
Produit | Modèle | Caractéristiques | Date de lancement |
---|---|---|---|
ROSA à PDA 100 Gbit/s intégré compact |
FU-302RPA | - PDA avec longueur d'onde de 1,3 μm - Prise LC |
1er juin 2017 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.