POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3132

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric s'apprête à lancer un MMIC HEMT GaN à bande Ka destiné aux stations terrestres de télécommunication par satellite

La puissance de sortie élevée du dispositif et la faible distorsion obtenue contribueront à réduire la taille des stations terrestres de télécommunication par satellite

Version PDF (PDF:78.5KB)

TOKYO, 4 octobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un amplificateur à circuit intégré monolithique hyperfréquence (MMIC) pour transistor à haute mobilité d'électrons (HEMT) au nitrure de gallium (GaN) à bande Ka (26-40 GHz) 8 W destiné aux stations terrestres de télécommunication par satellite. Le nouveau MGFG5H3001 offre à la fois une faible distorsion et une plage de puissance de sortie de 8 W inégalées sur le marché. Par ailleurs, son faible encombrement contribuera à la miniaturisation des émetteurs. Mitsubishi Electric enverra des échantillons à compter du 1er novembre.

MMIC HEMT GaN à bande Ka (MGFG5H3001)

Actuellement, les réseaux satellites utilisés pour la communication à haute vitesse lors de catastrophes naturelles et dans les régions où la construction de réseaux terrestres s'avère difficile opèrent principalement en bande C (4-8 GHz) et en bande Ku (12-18 GHz). Cependant, on constate une tendance marquée au fonctionnement sur des gammes de fréquences plus élevées. En outre, les déploiements en bande Ka, supérieure aux bandes C et Ku, font l'objet d'une demande accrue sur le marché. Le nouveau MMIC HEMT GaN à bande Ka de Mitsubishi Electric contribuera à répondre à la demande croissante relative aux déploiements en fréquences plus élevées. Il facilitera également le développement d'équipements de communication par satellite associant une puissance de sortie et une efficacité supérieures.

Caractéristiques du produit

1)
Une puissance de sortie inégalée contribuant à la miniaturisation
- Une configuration de transistor optimisée capable de délivrer une puissance de sortie inégalée s'élevant à 8 W
- Une puce contenant les circuits des transistors de l'amplificateur permet d'associer ces circuits au linéarisateur, qui réduit la distorsion
- Le nombre limité de pièces contribuera à la miniaturisation des émetteurs utilisés dans les stations terrestres de télécommunication par satellite
2)
Une réduction incomparable de la distorsion pour préserver efficacement le signal et faciliter la miniaturisation
- Un linéarisateur intégré qui permet de garantir une faible distorsion sur les émetteurs
- Une intégrité du signal élevée et un recours moindre à des linéarisateurs externes qui favorisent la miniaturisation accrue des émetteurs utilisés dans les stations terrestres de télécommunication par satellite
3)
Les nouveaux équipements destinés aux stations terrestres de télécommunication par satellite répondront à des besoins plus variés
- Ce nouveau dispositif devrait permettre le déploiement de nouveaux équipements à bande Ka et des équipements à bande Ku actuels sur des gammes de fréquences plus diversifiées

Planning des ventes

Produit Application Modèle Résumé Livraison
Fréquence Puissance
de sortie
saturée
Gain
linéaire
MMIC
HEMT GaN
à bande Ka
Stations terrestres
de télécommunication par satellite
MGFG5H3001 27,5-31,0 GHz 39,0 dBm
(8 W)
15,0 dB 1er nov. 2017

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.