POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3143

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric lance un automate programmable redondant série MELSEC iQ-R, conforme au SIL 2 de la norme CEI 61508

L'entreprise a élaboré une configuration de système redondante qui respecte les normes de sécurité internationales

Version PDF (PDF:177.2KB)

TOKYO, 30 octobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement le 31 octobre de son nouvel automate programmable série MELSEC iQ-R à usage général. Cet appareil conforme au niveau de risque SIL 2 (Safety Integrity Level) défini par la norme CEI 61508 est associé à un ensemble de processeurs à fonctionnement redondant pour offrir des performances élevées et une fiabilité accrue. Afin de réduire le coût total de possession (TCO), ce système intègre des automates et des détecteurs pour remplir des fonctions de surveillance et de gestion. Il inclut également un automate programmable dédié à la sécurité et conforme aux normes internationales associées.

Automate programmable redondant série MELSEC iQ-R conforme au SIL 2

Caractéristiques du produit

1)
Un appareil conforme aux normes de sécurité internationales
- L'appareil est conforme au niveau de risque SIL 2 de la norme CEI 61508 requis pour les systèmes d'infrastructures et il a reçu la certification TÜV Rheinland® afin de répondre à la demande mondiale
2)
Le contrôle intégré de la sécurité et des process permet de réduire le TCO
- Le logiciel d'ingénierie GX Works3 inclut des fonctions de programmation du contrôle de la sécurité et des process
- Il permet d'exécuter des programmes intégrés conçus pour le contrôle de la sécurité et des process à l'aide d'un seul module de processeur, qui exécute des programmes de contrôle génériques de manière séquentielle. Ce fonctionnement aide ainsi à réduire le coût total de possession
3)
Une configuration redondante garantissant un système extrêmement fiable
- Le système redondant (composé d'un ensemble de processeurs SIL 21, d'un module d'alimentation, d'un châssis de base standard et d'un module réseau) se met en veille lorsqu'une erreur survient au sein du système de contrôle, garantissant ainsi un fonctionnement continu

1 Le module du processeur conforme aux process SIL 2 et le module de fonctionnement SIL 2 sont inclus sous forme d'ensemble. Ils sont utilisables uniquement au sein d'une configuration redondante

Produit Modèle Capacité du programme2 Date de lancement Objectif des ventes pour 2017
Ensemble de processeurs conformes aux process SIL 2 R08PSFCPU-SET Étapes de 80K 31 octobre 300 unités
R16PSFCPU-SET Étapes de 160K
R32PSFCPU-SET Étapes de 320K
R120PSFCPU-SET Étapes de 1 200K

2 Capacité du programme de contrôle de sécurité : étapes de 40K

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.