POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3172

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Nouvelle technologie qui utilise l’apprentissage de l’intelligence artificielle (IA) basée sur des modèles pour le contrôle d'équipements

Apprend de façon autonome à contrôler des équipements

Version PDF (PDF:304.3KB)

TOKYO, le 14 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) a annoncé aujourd'hui la mise au point d'une technologie qui utilise une intelligence artificielle (IA) basée sur les modèles pour contrôler l'équipement de façon autonome. La technologie brevetée d'intelligence artificielle (IA) de Maisart* permet de construire des modèles du matériel par un processus de tests et d’erreurs répétés, ainsi que d'apprendre par la suite des règles de contrôle basées sur ces modèles. Lors d’une démonstration avec un labyrinthe circulaire où l'objectif était de conduire une bille au centre du labyrinthe en basculant et en inclinant ce dernier, la technologie a appris à conduire la bille jusqu’à l'objectif sans aucune programmation humaine. La nouvelle technologie de Mitsubishi Electric, qui est encore en cours de développement, devrait permettre de réduire considérablement les coûts et le temps nécessaires à l'élaboration de programmes de contrôle à l'avenir.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe

Grâce à l'intelligence artificielle basée sur les modèles, la technologie apprend automatiquement les règles de contrôle pour réduire le coût et le temps de développement du système. Un modèle de l'espace d'état de la dynamique particulière du système est appris par un processus de tests et d'erreurs répétés, en fonction duquel la technologie apprend automatiquement les règles de contrôle nécessaires pour atteindre les objectifs pré-définis. Le développement manuel du programme par les personnes afin d’enseigner les mesures de contrôle appropriées devient inutile, réduisant ainsi le temps et le coût du développement des programmes de contrôle.

À l'avenir, Mitsubishi Electric va poursuivre le développement de sa technologie en apportant de nouvelles améliorations aux capacités de l'IA pour obtenir un apprentissage autonome toujours plus rapide et plus précis. Il utilisera également des simulations 3D de l'équipement contrôlé afin de réduire de manière significative le temps nécessaire pour apprendre les méthodes de contrôle.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.