POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3181
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Permettra d'accélérer les principaux secteurs d'activité liés aux ascenseurs et aux escalators en renforçant le développement, la vérification et la fabrication
TOKYO, le 26 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd (KMEC) commencera l'exploitation d'une nouvelle usine d'ascenseurs dans la zone économique franche d'Incheon en Corée du Sud le 1er mars. L'usine disposera d'un centre de R&D pour renforcer les fonctions de vérification ainsi que de développement et multipliera par 2,5 la capacité de production actuelle pour produire 4 000 unités. Mitsubishi Electric s'attend à contribuer à élargir ses principaux secteurs d'activité liés aux ascenseurs et aux escalators et à augmenter sa part de marché en Corée du Sud.
Implantation | Zone économique franche d'Incheon (Songdo), ville métropolitaine d'Incheon, République de Corée | ||
---|---|---|---|
Superficie du site | 18 220 mètres carrés | Surface au sol | 19 070 mètres carrés |
Objectif | Développement, vérification et fabrication d'ascenseurs | ||
Début des opérations | 1er mars 2018 | Capacité de production | 4 000 unités par an |
Investissement | Environ 33 milliards de wons sud-coréens (environ 27 millions de dollars US) | ||
Employés | Environ 120 (au départ) | ||
Bâtiments annexes | Tour de test d'ascenseurs de 95 mètres et centre de formation de terrain |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.