POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3209

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric s'apprête à lancer un module CAN EML 25 Gbps pour les stations de base de téléphonie mobile 5G

Permet la transmission de données à grande vitesse et une réduction de la consommation énergétique au sein des réseaux mobiles

Version PDF (PDF:240.6KB)

TOKYO, 4 septembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un module CAN EML 25 Gbps prenant en charge la transmission de données à grande vitesse dans les réseaux d'accès par radio pour les stations de base de téléphonie mobile de 5e génération (5G). Le nouveau module sera présenté au salon China International Optoelectronic Exposition (CIOE) qui se tiendra à Shenzhen, en Chine, du 5 au 8 septembre 2018 et sera commercialisé à partir du 1er novembre.

CAN EML 25 Gbps (ML760B54)

Planning des ventes

Produit Modèle Longueur d'onde Plage de températures
de fonctionnement
Date de lancement
25 Gbps
CAN EML
ML760B54 1 270 nm,
1 310 nm
- 40 ℃ à + 95 ℃ 1er novembre 2018

L'introduction des réseaux mobiles 5G annoncera la transmission de grands volumes de données et le besoin de réseaux de communication optiques à haut débit. Cela stimulera également la demande en appareils optiques à haute vitesse et à faible consommation énergétique. La nouvelle unité CAN EML à 25 Gbps répond à ces exigences et contribuera à améliorer la productivité et l'efficacité des installations des clients.

Caractéristiques du produit

1)
Prend en charge les réseaux mobiles à haut débit et à grands volumes
-Utilise un boîtier TO-CAN (« transistor-outline can ») avec EML 25 Gbps, une première dans le secteur*
-Met à profit l'amélioration de la bande passante du boîtier TO-CAN
2)
Réduit la consommation énergétique au sein des réseaux mobiles
-Réduit de 40 % la consommation énergétique des refroidisseurs thermoélectriques par rapport au modèle FU-411REA actuel
3)
Améliore la productivité du client
-Est compatible avec le boîtier TO-56 CAN standard (taille du boîtier : φ5,6 mm)
-Améliore la productivité des modules optiques bidirectionnels et des émetteurs-récepteurs grâce à un processus de fabrication simplifié
*Selon Mitsubishi Electric, à partir du mardi 4 septembre 2018

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.