POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3227

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric fournira le système de gestion de l'énergie et des conditionneurs de puissance pour le plus grand système de stockage d'énergie du monde

Objectif : assurer l'alimentation stable des grandes turbines éoliennes

Version PDF (PDF:217.9KB)

TOKYO, 19 novembre 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande pour son système de gestion de l'énergie BLEnDer® RE afin de surveiller les batteries et les conditionneurs de puissance (PCS) de ce qui deviendra, selon l'entreprise, le plus grand système de stockage d'énergie du monde (avec une puissance de sortie de 240 MW et une capacité nominale de 720 MWh) sur le site du transformateur Kita-Toyotomi, à Toyotomi (district de Teshio, préfecture de Hokkaido), appartenant à North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation. La commande a été émise par Chiyoda Corporation, qui se chargera de la conception, de l'ingénierie et de la construction du projet pilote de renforcement du réseau pour les turbines éoliennes, dirigé par North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation sous l'égide de l'Agency for Natural Resources and Energy du Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie japonais. Le système de stockage de l'énergie devrait être opérationnel d'ici mars 2023.

Projet pilote de renforcement du réseau pour les turbines éoliennes

Dans la partie supérieure de Hokkaido, au nord du Japon, les conditions de vent sont favorables et de grandes étendues de terrain sont disponibles. La région est donc idéale pour y installer des turbines éoliennes. Les fournisseurs d'énergies renouvelables ont déposé des permis pour construire des parcs éoliens dans la région. Au fur et à mesure que les éoliennes prolifèrent, les variations de leur puissance de sortie auront un impact croissant sur l'équilibre de l'offre et la demande d'électricité. Par conséquent, des systèmes de stockage d'énergie doivent être utilisés pour améliorer l'équilibre et ainsi optimiser le réseau grâce à une alimentation stable.
Dans le cadre du projet pilote, Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation mettra en place des installations de transmission et des systèmes de stockage d'énergie haute capacité pour permettre de connecter des ensembles de grandes turbines éoliennes de plus de 500 MW au réseau, dans le nord de Hokkaido.

BLEnDer® RE

Le système de gestion de l'énergie BLEnDer® RE surveille et contrôle les batteries alimentées par des énergies renouvelables. Le système, qui intègre la technologie fiable de gestion de l'énergie de Mitsubishi Electric vouée à stabiliser l'alimentation en électricité, contribuera à équilibrer l'offre et la demande d'électricité, notamment les excédents provenant des énergies renouvelables. Ce système permettra également de se conformer aux règles strictes applicables au réseau de Hokkaido afin de connecter les systèmes de production privée (turbine éolienne et photovoltaïque) et vendre cette énergie aux fournisseurs d'électricité.

* BLEnDer est une marque déposée de Mitsubishi Electric Corporation.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.