POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3245

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe une technologie de visualisation permettant de gérer la consommation d'énergie domestique

Possibilité d'estimer la consommation d'énergie des appareils domestiques sans aucun équipement supplémentaire

Version PDF (PDF:477.0KB)

TOKYO, le 29 janvier 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'une nouvelle technologie qui permet d'extrapoler la consommation d'énergie estimée des différents appareils domestiques à partir de la consommation d'énergie globale de chaque foyer. Cette nouvelle solution, qui est le résultat de recherches menées en collaboration avec Tohoku Electric Power Co., Inc., intègre la technologie d'intelligence artificielle (IA) Maisart®* de Mitsubishi Electric afin d'estimer la consommation électrique avec un haut niveau de précision sans avoir à installer de nouveaux instruments de mesure.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe

Avec cette nouvelle technologie, Mitsubishi Electric Corporation a pour objectif de stimuler l'offre de nouveaux services en utilisant les données de consommation d'énergie des fournisseurs d'électricité et de sensibiliser davantage aux économies d'énergie dans les foyers. La solution a déjà été déployée dans un service d'assistance dédié aux économies d'énergie dans le cadre du Customer-Assisted Smarter Project (projet intelligent d'assistance client) mis en place par Tohoku Electric Power Co., Inc. en juillet 2018**.

** Voir le communiqué de presse de Tohoku Electric Power Co., Inc. à l'adresse http://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1197475_1049.html

0129-a_img

Plan de visualisation des informations liées à la consommation d'énergie

Contexte

Les compteurs intelligents, qui mesurent la consommation d'énergie des ménages à des intervalles réguliers et fréquents, sont de plus en plus souvent utilisés. Les compteurs intelligents actuels mesurent uniquement la consommation d'énergie globale de l'ensemble du logement, mais il est de plus en plus nécessaire de connaître la consommation d'énergie de chaque appareil domestique. Techniquement, l'installation d'un capteur de courant sur le tableau de distribution d'énergie du domicile permettrait de contrôler la consommation d'énergie de chaque appareil, mais les coûts d'installation de ces capteurs peuvent être prohibitifs. Mitsubishi Electric Corporation a donc développé cette nouvelle « technologie permettant de visualiser la consommation d'énergie », qui utilise l'intelligence artificielle pour extrapoler la consommation d'énergie de chaque appareil domestique à partir de la consommation d'énergie de l'ensemble du domicile avec un haut niveau de précision.

Fonctions clés

1)
La technologie d'intelligence artificielle (IA) est mise à profit pour estimer la consommation d'énergie de chaque appareil domestique sans utiliser d'appareils de mesure supplémentaires
- L'intelligence artificielle est utilisée pour extrapoler la consommation d'énergie de chaque appareil domestique à partir des données de consommation d'énergie de l'ensemble du domicile mesurées par un compteur intelligent.
- Il n'est pas nécessaire d'installer de nouveaux instruments de mesure, car les compteurs intelligents existants sont utilisés.
- La quantité de données recueillies et stockées ne représente que 1 % de celle requise par les méthodes d'estimation classiques.

Grâce à l'IA, des modèles types de consommation d'énergie sont extraits à partir de données telles que la composition du foyer et les caractéristiques des appareils domestiques. La consommation d'énergie de chaque appareil domestique est ensuite extrapolée à partir de la consommation d'énergie de l'ensemble du domicile mesurée par un compteur intelligent. Les méthodes classiques permettent de mesurer la consommation de chaque appareil domestique à des intervalles de 10 secondes ou moins, à l'aide d'un capteur de courant ou d'autres appareils de mesure. Cependant, cette nouvelle technologie utilise les données recueillies par des compteurs intelligents ; il n'est donc pas nécessaire d'installer de nouveaux instruments de mesure. La quantité de données stockées peut ainsi être réduite à 1 % ou moins par rapport à celle requise par les méthodes classiques, ce qui limite le nombre de calculs nécessaires pour obtenir des estimations.
2)
Des modèles types permettent d'estimer la consommation d'énergie de chaque appareil domestique avec un haut niveau de précision
- La fonction d'IA effectue un regroupement en trois étapes en se basant sur la consommation d'énergie de l'ensemble du domicile et celle de chaque appareil domestique mesurées à l'avance au sein du domicile surveillé, et sur des données concernant la composition du foyer et les appareils domestiques utilisés.
- Un modèle type est créé grâce à l'IA, qui corrige les fluctuations causées par les variations temporelles des activités quotidiennes et regroupe l'ensemble des domiciles ayant des caractéristiques de consommation d'énergie similaires.
- La fonction d'IA sélectionne automatiquement le modèle type le plus semblable et réduit les erreurs en appliquant les valeurs réelles pour atteindre un haut niveau de précision.

La fonction d'IA effectue un regroupement en trois étapes en se basant sur la consommation d'énergie de l'ensemble du domicile et celle de chaque appareil domestique mesurées au préalable, et sur les caractéristiques telles que la composition du foyer ainsi que le nombre et le type d'appareils domestiques. Les domiciles ayant des consommations d'énergie similaires sont automatiquement regroupés, et des valeurs représentatives pour chaque groupe sont transformées en modèle type. En outre, grâce à l'absorption des fluctuations temporelles mineures des activités qui varient en fonction de la journée et de chaque famille, notamment le réveil, la préparation des repas et l'heure à laquelle les membres de la famille regagnent leur foyer, l'IA calcule la corrélation entre le modèle type et les données mesurées afin d'estimer la consommation d'énergie de manière plus précise. Dans la mesure où la fonction d'IA sélectionne automatiquement le modèle type le plus semblable, l'écart avec les valeurs réelles est réduit, ce qui permet d'atteindre un haut niveau de précision des estimations.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.