29 Mars 2016
Connues pour leur chronique dans l’émission de décoration «la Maison France 5», les architectes Gaëlle Cuisy et Karine Martin ont eu carte blanche pour intégrer 5 dispositifs résidentiels phares de la marque (Mural design, Mural compact, Console, Gainable et groupe extérieur) au sein d’un environnement à vivre très design. Elles ont conçu 5 propositions d’aménagement très différentes, qui intègrent toutes parfaitement la climatisation dans différents espaces et ambiances de la maison.
Caméléon, discrète, assumée, invisible ou végétale, l’installation se fond harmonieusement dans l’espace tout en procurant efficacité et confort d’usage.
Découvrez les propositions des architectes:
Un jeu de peinture noire sur le sol, le mur et le plafond enveloppe l’espace du repas. Une bibliothèque constituée d’étagères en bois suspendues par des câbles habille l’arrière-plan et le rend chaleureux. L’unité murale MSZ-EF est fixée au-dessus des étagères. Noire, elle se confond parfaitement dans le décor; elle est caméléon.
Découvrir le mural design MSZ-EF
L’unité murale MSZ-SF est placée au-dessus et en retrait d’un agencement encadrant le lit d’une suite parentale. Cet espace interstitiel peint en blanc, souligné d’un rai de lumière, permet une intégration esthétique et discrète de la climatisation. Le soufflage et la reprise d’air ne rencontrent pas d’obstacles.
Découvrir l’unité murale compacte MSZ-SF
La console MFZ-KJ est placée dans un intérieur de type industriel. Les matériaux sont bruts. Les éléments techniques peuvent s’exprimer librement dans ce contexte. Sur fond de briques, viennent se ramifier des bras de cuivre soudés formant un grand éclairage en applique. Cette arborescence ceinture la console comme pour signifier qu’elle fait partie du paysage….
Découvrir la console MFZ-KJ
L’intégration du gainable dans le faux-plafond rend ce système de climatisation invisible. Les grilles de soufflage et de reprise d’air sont alignées avec les éclairages afin de regrouper dans les circulations les éléments techniques et offrir un plafond épuré dans les espaces de vie…
Découvrir notre gamme de gainables
Le groupe extérieur est dissimulé dans un coffrage constitué de tasseaux en bois, installé dans le prolongement de la terrasse. La mise en œuvre ajourée assure la ventilation. Une porte permet l’accès au groupe extérieur pour la maintenance. La continuité entre le sol, le coffrage et l’habillage mural cernent la limite de la terrasse par rapport au jardin. Le croisement de ce système avec le dessin d’une jardinière permet l’articulation du sol de la terrasse et du sol végétal.
Découvrir nos groupes extérieurs