POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3219

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric fournira des dispositifs de commutation haute tension et des transformateurs à Electric Power Generation Enterprise en Birmanie

Objectif : assurer une alimentation stable en Birmanie

Version PDF (PDF:182.9KB)

TOKYO, 24 octobre 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné pour fournir 46 dispositifs de commutation à isolation gazeuse, 7 transformateurs ainsi que d'autres équipements à Electric Power Generation Enterprise (EPGE) en Birmanie, par le biais de la filiale Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. Ces équipements seront livrés dès le début de l'année prochaine et utilisés dans les transformateurs à partir de 2021.

Cette commande relève de la Phase 1 du Projet prioritaire de réhabilitation et de modernisation (Lot 2), un projet officiel japonais d'aide publique au développement (APD) en Birmanie. À l'avenir, Mitsubishi Electric fournira divers équipements fiables et de haute qualité pour permettre le développement des infrastructures et de l'économie en Birmanie.

Dispositif de commutation à isolation gazeuse

Transformateur triphasé distinct

La Birmanie développe ses infrastructures électriques afin de remédier aux pénuries d'électricité provoquées par la croissance économique rapide du pays. Dans cette optique, le pays a désigné la réhabilitation et la modernisation de ses transformateurs vieillissants comme mesure prioritaire.

Les dispositifs de commutation à isolation gazeuse de Mitsubishi Electric peuvent être installés dans des transformateurs existants où l'espace est restreint, et les transformateurs triphasés peuvent être placés dans des modules compacts individuels pour faciliter la livraison lorsque les infrastructures de transport sont insuffisamment développées. Mitsubishi Electric a remporté cette commande grâce à la qualité reconnue de ses produits et à son expérience dans la fourniture de produits similaires pour des clients au Japon et sur d'autres marchés.

Récapitulatif de la commande

Transformateur Ywama Tharkayta Ahlone
Article (unités) Dispositifs de commutation à isolation gazeuse 230 kV (4) ;
Dispositifs de commutation à isolation gazeuse 66 kV (10) ;
Transformateurs 230 kV (3)
Dispositifs de commutation à isolation gazeuse 66 kV (25) ;
Transformateurs triphasés distincts 230 kV (2) et autres équipements
Dispositifs de commutation à isolation gazeuse 66 kV (7) ;
Transformateurs 230 kV (2)
et autres équipements
Livraison Progressivement à partir de 2019

Electric Power Generation Enterprise

Siège social Nay Pyi Taw, Birmanie
Propriété Gouvernement de Birmanie : 100 %
Inauguration Avril 2016
Activité Production d'électricité en Birmanie

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.